Part Number: TMS320F28388D
Tool/software:


我在TI官网找到两个文章:汇编语言工具V22.6.0.LTS版本和TMS320C28x 优化 CC++编译器用户指南,为什么它们对EABI的自动初始化表的LZSS内容介绍不一样,一个是8位地址索引,一个是16位
然后还有一个问题是我想要解析的是TMS320F28388D芯片的,它的cinit初始化表的内容中的lzss部分解压缩出来后的信息是什么,都是32位的load与run的地址吗?“文档解释是此表中的每个条目对应一
个需要初始化的输出段,可以使用不同的编码对每个输出段的初始化数据进行编码。“是不是就可以认为EABI的cinit初始化表的lzss的内容就是装载与加载地址