Hello everyone. I am beginner at programming. I want to start Timer 1 in Event Manager. I have this kind of code :
//[INICJALIZACJA ZEGARA : 150 mHz , x1 , Timer Compare na PRD i 0 , UP]
EvaRegs.T1CNT = 0x0000 ; //Zeruj licznik
//==Rejestr kontrolny Timera 1==
EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 1; //Timer 1 Compare : włączony
EvaRegs.T1CON.bit.TCLD10 = 1; //Rejestr Timer Compare załadowane przy 0, lub PRD
EvaRegs.T1CON.bit.TCLKS10 = 0; //Zegar : HSPCLK - 150 MHz , 6.67 ns
EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 1; //Zegar włączony
EvaRegs.T1CON.bit.TPS = 0; //x1
EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; //Up-Count
EvaRegs.T1CON.bit.FREE = 1; //Set : Przy breakpointach leci dalej
EvaRegs.T1CON.bit.SOFT = 1; //0 : Stop przy breakpoincie , 1 : Stop przy breakpoincie, po zrobieniu okresu
//==Rejestr kontrolny Timerów==
EvaRegs.GPTCONA.all = 0x0000;
//==Okres Timera 1==
EvaRegs.T1PR = 0x00F0 ; //Ustaw okres
//==Komparator Timera 1==
EvaRegs.T1CMPR = 0x0000 ; //Timer Compare
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.T1PWM_GPIOA6 = 1;
EDIS;
And when I am using watchdog, the T1CNT register is always on 0. Why ?
Thanks for help
Norbert