Hi everybody
I am exploring the functions of the development kit, due to that I am new in this field of communication and the kit.
I have made all the installations that are required, made some minor tests to prove the communication between the modems is done correctly using the zero configuration gui, in other words I am able to exhange messages between them. The problem comes, when I am trying to change from mode, zero configuration to intermediate, it halts and appears a window in which displays an error, stating that the system can not find some specific files.
Details
************* Texto de la excepción **************
System.ComponentModel.Win32Exception: El sistema no puede encontrar el archivo especificado
en System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
en System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
en System_GUI.Basic.intermediateToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
en System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
en System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
en System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
en System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Ensamblados cargados **************
mscorlib
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5477 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
PLC_Application_Suite
Versión del ensamblado: 2.2.4149.23086
Versión Win32: 2.2.4149.23086
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/PLC_Application_Suite.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Application_Suite_Interface_Library
Versión del ensamblado: 1.0.4148.13786
Versión Win32: 1.0.4148.13786
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/Application_Suite_Interface_Library.DLL
----------------------------------------
Dynamic_Forms
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23085
Versión Win32: 1.0.4149.23085
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/Dynamic_Forms.DLL
----------------------------------------
GUI_Test_Scripts
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23087
Versión Win32: 1.0.4149.23087
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/GUI_Test_Scripts.DLL
----------------------------------------
Scripts
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23086
Versión Win32: 1.0.4149.23086
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/Scripts.DLL
----------------------------------------
PLC_Message_Library
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23085
Versión Win32: 1.0.4149.23085
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/PLC_Message_Library.DLL
----------------------------------------
PLC_Host_Message_Library
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23085
Versión Win32: 1.0.4149.23085
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/PLC_Host_Message_Library.DLL
----------------------------------------
System.Core
Versión del ensamblado: 3.5.0.0
Versión Win32: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System_GUI
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23086
Versión Win32: 1.0.4149.23086
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/System_GUI.DLL
----------------------------------------
User_Messages
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23086
Versión Win32: 1.0.4149.23086
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/User_Messages.DLL
----------------------------------------
User_Scripts
Versión del ensamblado: 1.0.4149.23087
Versión Win32: 1.0.4149.23087
Código base: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Texas%20Instruments/PLC%20Application%20Suite/User_Scripts.DLL
----------------------------------------
System.Configuration
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5476 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5476 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Accessibility
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.5477 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
************** Depuración JIT **************
Para habilitar la depuración Just In Time (JIT), el archivo de configuración de esta
aplicación o equipo (machine.config) debe tener el
valor jitDebugging establecido en la sección system.windows.forms.
La aplicación también se debe compilar con la depuración
habilitada
Por ejemplo:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Cuando esté habilitada la depuración JIT, cualquier excepción no controlada
se enviará al depurador JIT registrado en el equipo
en lugar de controlarlo mediante el cuadro de diálogo.
Hope that can help me,
Thanks,
Oscar