This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-F28377S: Communication SPI avec node mcu / esp8266

Part Number: LAUNCHXL-F28377S
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

Bonjour,

Je cherche à faire communiquer via le bus SPI mon LAUNCHXL-F28377S et mon node mcu / esp8266. Cependant je ne sais pas quel exemple de code utiliser et comment gérer les deux codes (Master & Slave) étant donné qu'ils n'utilisent pas le même logiciel d'implémentation. 

Merci d'avance de votre aide

  • Hi Nicolas,

    Nous recommandons fortement l'utilisation de la langue anglaise sur le forum. Cela permet à la plupart des personnes du monde entier de rechercher et de réutiliser les questions qui ont déjà été posées.

    ===

    I would recommend looking at the spi_loopback example within C2000Ware
    \C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xs\examples\cpu1\spi_loopback\cpu01\

    You'll then need to edit the example so that SPI loopback mode is not used.

    You'll also want to look at the SPI chapter of the F2837xS TRM as you're experimenting with the SPI module:
    http://www.ti.com/lit/spruhx5

    Hopefully this helps!


    Thank you,
    Brett