Part Number: TMDSEMU110-U
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
Dear Sir or Madam,
in the attached pictures you can see the call of two files from the main software or the command line variant. As you can see, only one file is read in with the command line variant. It is unclear to me how I can load several files in the command line variant. What is the correct syntax for this procedure?
Sincerely yours
Tobias Zeidler
Employee test field
Tel.: +49 351 26613-224
tobias.zeidler@smt-elektronik.de
SMT ELEKTRONIK GmbH
An der Prießnitzaue 22
01328 Dresden
Saxony, Germany
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den angehängten Bildern sehen sie einmal den Aufruf zweier Dateien aus der Hauptsoftware bzw. der Kommandozeilenvariante.Wie sie sehen wird bei der Kommandozeilenvariante aber nur ein File eingelesen. Mir ist unklar wie ich in der Kommandozeilenvariante mehrere Files laden kann. Wie ist die korrekte Syntax für dieses Vorgehen?
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Zeidler
Mitarbeiter Prüffeld
Tel.: +49 351 26613-224
tobias.zeidler@smt-elektronik.de
SMT ELEKTRONIK GmbH
An der Prießnitzaue 22
01328 Dresden
Sachsen, Deutschland