This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

problemas con ADC

Hola, estoy trabajando con la DSP 28335, estoy haciendo un control de un rectificador de frente activo, y para eso necesito sincronizarme con la red (380volt y 50Hz) y bueno hice el circuito con el que reduzco los voltajes, corriente..... bueno el tema es, que en simulink uso el bloque ADC para poder usar los valores de la red, pero por alguna extraña razon me queda en el aire al momento de unirlo con el resto del circuito de control, ( digo en el aire porque no se como explicarlo con otra palabra, ya que cuando lo conecto al resto del circuito queda una linea roja segmentada. por favor si alguien sabe como puedo unir todo el sistema sin que queden esas lineas tendre listoo el control, desde ya muchas gracias!!

  • I'm just reposting from Google Translator.  This is SIMULINK question I beleive.

     

    Hi, I'm working with the 28335 DSP, I am doing a rectifier control active front, and I need to synchronize with the network (380volt, 50Hz) and did good circuit that reduces the voltage, current .... . well the thing is, that in simulink block use ADC to use the network settings, but for some strange reason I have left in the air when you connect it to the rest of the control circuit, (I speak in the air because how to explain it with another word, because when I connect to the rest of the circuit is a red line segment. please if anyone knows how I can join all the system without leaving these lines will listoo control, of course thank you very much!