This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV10983:cause of startup fluctuations

Part Number: DRV10983

DRV10983PWPについて質問があります

電源オン(24V DCアプリケーションから)
では、モータ起動にバリエーションがあります。
発生頻度は変化する(遅延は5~30%

また、speed_pinはアナログモードで監視されます。
speed_pin
はプルアップスタンバイモードが無効の場合に 3.3V を適用します。

起動の変動の原因がある場合は、私に教えてください