This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Error : Ramdisk image is corrupt or invalid.

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

Hi I am trying to boot up OMAP-L138 using ramboot.

I am using files uImage and arago-base-tisdk-image-da850-omapl138-evm.tar.gz (downaloaded from link http://arago-project.org/files/releases/2009.11/images/da850-omapl138-evm/)

Env. variables :

ramboot= tftp 0xc2600000 arago-demo-image-da850-omapl138-evm.ext2.gz;tftp 0xc0700000 uImage;bootm 0xc0700000 0xc2600000

bootargs root=/dev/ram0 rw console=ttyS2,115200n8

When I gave run ramboot command I got error Wrong Ramdisk Image Format  Ramdisk image is corrupt or invalid

U-Boot > run ramboot
Using DaVinci-EMAC device
TFTP from server 192.168.x.124; our IP address is 192.168.x.144
Filename 'arago-demo-image-da850-omapl138-evm.ext2.gz'.
Load address: 0xc2600000
Loading: #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         #################################################################
         ########################################
done
Bytes transferred = 12030520 (b79238 hex)
Using DaVinci-EMAC device
TFTP from server 192.168.x.124; our IP address is 192.168.x.144
Filename 'uImage'.
Load address: 0xc0700000
Loading: #################################################################
         #################################################################
         ###############
done
Bytes transferred = 2122572 (20634c hex)
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.37+
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2122508 Bytes = 2 MiB
   Load Address: c0008000
   Entry Point:  c0008000
   Verifying Checksum ... OK
Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid

Please help