【対象部品】:LM2990S-12
【回路構成】:LM2990S?12(DC-12V)と正電圧レギュレータ(DC+12V)の出力側で
抵抗を介して正負レギュレータを並列で接続している回路
【質問内容】:上記接続の場合、DC+12V電源出力側の出力立上りが早い場合、
抵抗を介して、LM2990S?12の出力端に正電圧が印可される状況となります。
1 この場合LM2990S?12は出力されない状態が発生するでしょうか?
2 LM2990S?12出力側部品内部には逆バイアス防止用の寄生素子(0.6V程度でオン)が内蔵されていますでしょうか?
3 上記1の抑制として、LM2990S?12の外部出力箇所に、ショットキーダイオードの様な素子を追加する必要があるでしょうか?
ご教授お願いいたします。