This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122:Transistor protection?

Part Number: LM5122

V jedné z našich aplikací používáme 400W audio zesilovač ke zvýšení vstupního napětí a pohonu výkonu.

Výstupní výkon musí být omezen na cca. 400W. Omezení je provedeno pomocí rezistorů R280 + R290.

Když použiji rozsah běžného režimu Current sense, zdroje se vypnou cca. 5s, poté se pokusí znovu zapnout. Je to v pořádku.

Během druhé zapínací sekvence dojde k poruše jednoho z tranzistorů T341, T342, T391, T392.

Pokud zapojím jen jeden zdroj např.: I300 - vše ok. zdroj se při přetížení bez problému vypne a zapne. Tranzistory T341, T342 nejsou poškozené.

Jak zabránit zničení tranzistorů v duálním napájecím obvodu?

DAPA 351 c f.pdf