以下是电路图:
现在输入8V,输出16V,2A,但是纹波电压有250mV,请问要怎么处理才能降下来呢,这种正常纹波在多少算正常,可以做到以20mV以下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Waveson,
1. 首先请判断输出电容250mV纹波是开关纹波还是环路不稳定导致的定频纹波。
可以通过测试SW波形是否稳定或COMP电压是否稳定来判断环路是否稳定。
2. 目前原理图中输出的电容大部分是22uF/16V,
陶瓷电容上有偏置电压时,其有效容值会大幅度的下降,
16V耐压的1206陶瓷电容加16V电压时,其有效容值就只有约3uF了
因此目前的输出电容容量很小,同时可能导致开关纹波大和环路不稳定两个结果。
可以更换为耐压更高或封装更大的电容来提高有效容值,
对于环路不稳定导致的纹波,也可以在输出加电解电容或减小Rcomp。
可以通过Webench工具仿真环路结果Power Designer (ti.com)
Best Regards,
Fergus
Hi Waveson,
看起来环路是稳定的,那这个纹波都是由于开关电流对输出电容的冲放电引起的。
那么最有效降低输出纹波的方法就是增大输出电容,因为电解电容ESR较大,所以增加电解电容对抑制开关纹波效果不大。
电容值和纹波基本计算公式如下:(此电容为有效容值!)
如果计算下来需要的电容很大,可以考虑设计输出电容为CLC滤波,需保证靠近输出的电容容值较大。
增加开关频率也是一种可使用的方法。
至于增加电解电容后频率发生变化了,
先排除是开关频率发生变化,然后看此频率是否是环路不稳定了,方法和之前一样。
Best Regards,
Fergus
Hi Waveson,
我猜测的原因是:输出加100uF电容后,穿越频率变得较低,
此时补偿的零点不在其附近,导致穿越时的相位裕量不足,导致震荡
当然可能还有别的意外因素,请根据其他条件判断。
Regards,
Fergus