Hi ,can u tell me how to unseal the password in bq 20857 .already i have the ev2300 device.i donot know how to read?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
The bq20857 is a custom device so the unseal key must come from the battery manufacturer. Please contact the provider of the battery for further information.
Best regards
я могу вам помочь-пишите мне на э-мейл
Мне нужна помощь с Бк, как я могу общаться с вами
necesito ayuda con el bq como me puedo comunicar con usted
gattowx@hotmail.com
Sabes la contraseña? Sólo podemos ayudar si lo sabes.
Puedes comunicarse en Ingles? El ingeniero que apoya ese dispositivo está hablando Inglés solamente.
i don't have the code
How I can get the code?
How to get the code?
sorry, i speak spanish
thanks
Lo siento. Nosotros no tenemos el código. Usted tendrá que pedir al fabricante de paquete.
hola
estoy interesado en comprar el EV2300, este elemento me sirve para entrar a la memoria flash del bq20857DBT? con cuales "bq" es compatible? que necesito de softwares o drivers para el uso de este elemento?
gracias
Hola,
Incluso con EV2300, yo no creo que sea posible entrar a la memoria flash, excepto si tiene el código secreto. Nosotros no tenemos el código. Usted tendrá que pedir a DELL.
gracias!!
si deseo entrar a la memoria flash de otros bq seria posible con el EV2300?
que necesito a parte del EV2300 para ingresar a la memoria flash de un bq?
según entiendo no todos los bq tiene contraseña es cierto?
por ejemplo el bq29330, bq29311 o 80300 puedo acceder a el con el EV2300?
sí, hay muchos "fuel gauge ICs" con memoria flash que se comunican a través del EV2300, pero no con bq29330 or bq29330. Esos son sólo AFE.
EV2300 es un puente de comunicación desde USB a SMBus o I2C. Todos los indicadores tienen una ubicación flash para poner el código secreto que bloquea el flash. Por Que? Las baterías de iones de litio son muy peligrosos y tienen muchas características de seguridad. Por lo tanto, el fabricante de la batería no se puede permitir que alguien los cambia.
si yo quiero adquirir el EV200 con quien debo de comunicarme es que en mi país no lo venden
es cierto que para comunicarme con el bq20857DBT debo de tener un software?
que precio tiene este software?
seria un software diferente para cada referencia de bq
Por favor, entienda que hacemos dos tipos diferentes de productos - "catalog" and "custom". No sé cómo traducir esas palabras en español, pero "catalog" es disponible para cualquiera. "Custom" sólo está disponible para un cliente.
El bq20857DBT es "custom". Por lo tanto, sólo podemos proporcionarlo y herramientas de software para el un cliente.
Puede descargar el software gratuito para cualquier producto de catálogo. Por ejemplo:
http://www.ti.com/tool/bq3060-bqevsw-sw
Puede comprar el EV2300 aqui:
hola
gracias por la ayuda
es posible saber la referencia de los bq con los que compatible el EV2300
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-fuel-gauge-products.page
Todos estos productos son compatibles
hola
lamento salirme del tema, pero seria posible que recomendaras que elementos debo usar para generar mi propia tarjeta electrónica para control de las baterías, se que comercializan distintos elementos que realizan esta función pero cuales me recomiendan, seria para realizar una tarjeta capaz de controlar el estado de la batería (temperatura niveles críticos de carga) o darme la forma de comunicarme con el área o foro en que me puedan ayudar
gracias
Hola Andres,
Puede usted definir "el control de las baterias"? ¿Qué funciones es lo que buscas? Usted mencionó "temperatura niveles" y "criticos de carga", pero que es confuso para mí porque no son cosas para controlar en una batería. Por favor explique más.
Doug
hola Doug
entiendo que cada batería de Li-ion es controlada por medio de un circuito para evitar accidentes, lo que quiero es controlar cuatro celdas de LI-ion, estas están en dos paralelos de dos celdas y luego se unen en serie (similar a las de las laptops pero de 4 celdas), lo que quiero es tener una protección para que no se descarguen menos del valor mínimo aconsejado y que cuando terminen la carga el circuito proteja las celdas para que no les entre mas corriente si ya están cargadas, se que estas celdas no deben exceder una temperatura por lo que la verificación del estado de las celdas por parte de un termistor seria ideal.
Gracias por el interez
Hola Andres,
Parece que usted está buscando un protector. Un protector que puede proteger de sobretensión (OV), baja tensión (UV), y el exceso de temperatura(OT). Hay muchas soluciones posibles. sobre todo, depende de si tiene o no un microcontrolador "host". mire a los dispositivos siguientes. Que sólo puede "google" el número de pieza:
TPS25942, bq76920, bq76925, bq3060, bq40z50
Cordialmente,
Doug
Hola Doug
muchas gracias por responder a mi pregunta
ahora si no es mucha molestia cual me recomendarías para usar, es que soy nuevo usando este tipo de elementos.
adicional mente necesito un programador, este seria el EV2300 o cual seria?
saludos
Hola Andres,
En este tipo de 4-celdas aplicación, la mejor solución es generalmente bq40z50. Para el desarrollo que tendrá que obtener un bq2300 o bq2400.
saludos,
Doug
Buen día Doug
Necesito el EV2300???
Que mas elementos podría necesitar??
Realice unas correcciones en mis proyecto lo que implica hacer uso de 6 celdas que me entregan 12V y 4400mA, que bq serian los indicados para este fin
Muchas gracias por responder a todas mis preguntas han sido de mucha ayuda
Estaré atento a tu respuesta
Saludos
Andres,
sí, usted necesitará un EV2300 o EV2400 solomente para el desarrollo. Cual es la configuración de su batería? 6 celdas y 12V con 4400mAh que por lo general significa 3S2P - tres LiIon en serie, dos en paralelo. En ese caso, también se puede utilizar el bq40z50 que tiene más funciones, o el bq3060 que es más fácil de entender.
que tenga un gran fin de semana,
Doug
Hola
Toda la información a sido de mucha ayuda
La configuración de las celdas es exactamente como usted la describe, quiero utilizar el bq3060 pero veo que también se necesita el bq29412dct y no encuentro información sobre este elemento en la pagina de Texas Instruments. me podrías ayudar con esto pues debo compararlo
se que directamente con ustedes puedo adquirir los bq y el EV pero en mi país no hay un lugar donde comprar los demás componentes como los mosfets termistores fusibles entre otros, me podrías guiar a algún sitio web o distribuidor que me pueda vender los componentes necesarios para realizar el circuito.
gracias por la respetuosa y oportuna ayuda que me has brindado.
Andres,
Lo siento, no me di cuenta que el bq29412 ya no estaba disponible. Se trata de un dispositivo antiguo. Sin embargo, hay muchos otros nuevos como se. ¿podría por favor eche un vistazo a la familia bq294700?
¿eres capaz de pedir piezas de EEUU ? For ejemplo:
si no, entonces es probable que pueda encontrar de AVNET en Colombia,
http://www.em.avnet.com/en-us/design/linecard/pages/embedded/lac/about-lac.aspx
saludos,
Doug