This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

lm5576

Other Parts Discussed in Thread: LM5576

salu2 desde PERU

problematica

al usar el lm5576 y usando el mismo diseño ofrecido en su manuales tengo  el siguiente inconveniente

por razones no comprobadas, se ha encontrado con que el lm 5576  en algunas ocasiones al momento de encender no va desde 0 voltios hasta 5 voltios

si no que va desde máximo voltaje a menos, me baso en que uno de los componentes con el que alimento con este regulador tiene la opción dequedarse en modo de protección(no enciende) si el voltaje de alimentación excede los 6v

y al probar  cuando se prende por primera vez hay ocasiones en que sucede, después no, pero si el encendido y apagado no tiene mucho tiempo de descanso, no ocurre eso. en fin,... eso me dirán , que no, pero me pasa y seguido.

mi pregunta es

yo tengo un circuito que cuando exceda los 6 voltios voy a mandar el pin2 SD del LM5576 A BAJO PARA DES HABILITAR el lm5576

mi pregunta es

que pasa con el voltaje de salida? en esos pocos instantes en que  el lm5576 reaccione

el oscilador deja de funcionar, y el voltaje de salida se va a máximo?

o va a seguir regulando hasta que se quede sin energía?

o simplemente la salida instantáneamente la manda a 0 voltios?

agradezco su respuesta y su tiempo

  • Hola Manuel,

     

    Gracias por tu interés en Simple Switcher.  Sabes, se nos hace mas fácil responder a tus preguntas si nos envías una esquemática de tu circuito y fotos que captures en tu osciloscopio.  Si entiendo tu pregunta correctamente, planeas apagar el regulador (LM5576) en cuanto el voltaje de salida exceda los 6 voltios, correcto? Cuando eso pase, el regulador parara de oscilar y no regulará el voltaje de salida.  Cualquier carga que tengas en el voltaje de salida se va a encargar de drenar el voltaje que se encuentra en el banco de capacitores de salida; eventualmente drenándolo a 0 voltios.

    Hasta pronto,

    -JPF

  • gracias por su pronta respuesta