嗨,
我們已經購買品嚐變壓器“G135067LF”
的“TIDU413”第3頁BOM
4電路設計和元件選擇
這樣的設計對於一個120-W最初創建(21當v在6 A,在PMP9063的設計),充電器應用,
這種設計已被重新配置為200-W(21當v在9.5 A)充電器應用。第4.1節描述了
這種重新配置設計的參數以及如何將這些組件被選中。虛構負載4歐姆/ 100W,佔空比cyde集合60%,輸出是確定(21.4V / 5.35A,114.5W) 當佔空比cyde組73%,N- -CH的Mosfet燃燒。 是否有任何關係這兩個東西?如何解決這個問題?