Other Parts Discussed in Thread: TPS3700
日本語で通じそうなので日本語で質問します。
過日TPS3701の出力にマイナス電圧は掛けられない、との回答を得ましたが。
まだ方法を探っています。
マイナス電圧はデータシートで0.3V迄掛けられるとなっています。この時の流出電流はどこまで許されますか?
当コンパレーターでVOUTA/BがLowの時、High Impedance (例えば1MΩ)でマイナス電位(例えばー24V)に繋いだ場合
流出電流が24uAであればVOUT電位は-0.3Vに下がらないのではないか?と考えています。
当方工夫してこのコンパレーターを使いこなしたいのです。従って電位低下を-0.3Vに抑えるためにはどの程度の負電流を流せるか?が質問となります
PUES 寺嶋