This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

USB-TO-GPIO: USB-TO-GPIO compatibility with TPS53679 and TPS53659 and firmware.

Part Number: USB-TO-GPIO
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53659

Have a good day!
Help me find out the compatibility issue.
There is a USB-TO-GPIO programmer, TPS53679 and TPS53659 controllers.
Tell me if this software engineer can sew up the TPS53679 and TPS53659 controllers.
Are there default firmware files? For fast firmware without proceedings, for a quick start of work.
Also interested in the question - the chips of controllers from the plant come already stitched (tuned)? If you wash the chips and feed on the board - controllers will start working?

Доброго дня!
Помогите выяснить вопрос совместимости.
Есть программатор USB-TO-GPIO, контроллеры TPS53679 и TPS53659.
Подскажите могу ли я этим программатором прошить(настроить) запустить работу контроллеров TPS53679 и TPS53659.
Существуют ли файлы прошивок по умолчанию? для быстрой прошивки без разбирательств, для быстрого запуска работы.
Так же интересует вопрос - микросхемы контроллеров с завода поставляются уже прошитые (настроенные)? если запаять микросхемы и подать питание на плату - контроллеры начнут работать?

  • Hello,

    These devices are compatible with the USB-to-GPIO device, and are supported in the Fusion Digital Power Designer software as well. These devices come from the factory programmed with the default values listed in the data sheet. They will not lose memory after soldering/manufacturing.