This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Phy is Not comfortable

Other Parts Discussed in Thread: TCI6636K2H

Hello

I have a problem my custom board based on TCI6636K2H and SGII1 port is connected Marvell 88e111 Phy chip. not to use MDIO pin. and I use u-boot made for K2HK evm. 

I set my u-boot Config has_mdio = 0, smgii0_link_type is 4(SGMII_LINK_MAC_PHY_FORCED)  linked in this document. but u-boot network works not comfortable.

http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_UG_Chapter_Exploring#Design.2FImplementation_Notes

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Filename '//uImage-keystone-evm.bin'.

Load address: 0x88000000
Loading: ####T #############T #####T ###T ######T ####T ##############################
#################T ################################################
#T ############################T ##T #####T ####T ##T #######################
#################################################################
#######T #########################T ########T ##################T #######
#################T ##################T T #######T ###############T #######T #
###############################T ###########T ##T #####################
##################################T ###############################
###################T ##T ############################################
#####T ####T #############################################T ##########T ##
#########################T #############T #########################T ##
###################T ######T ###T ######################T ####T T ###########
16.6 KiB/s

-----------------------------------------------------

It have too many time out. and baud rate is very low. My board connected Linux Host on LAN port, directly.

I need your help.

Thank you

Regards.