This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1443BOOST: 液面センシングへの応用

Part Number: IWR1443BOOST
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

1.検出データはSPIまたはUARTで取得できるのか? その場合の通信プロトコルは?

2.タンク液面センシングを行うにはMSP430 F552P launchPadが必要ですか?

3.センサと液面間の距離が100mm~1000mmでのセンシングは可能ですか?

4.液面センシングのデモソフトはありますか?

5.視野角の制限方法(物理的、ソフトウエア的)はありますか?

6.MMWAVE-SDK は、TI のミリ波センシング・ポートフォリオ向けの統合ソフトウェア・プラットフォームであり、セットアップが簡単で、すぐに評価と開発にすばやくアクセスできます。ミリ波 SDK のすべてのリリースは、TI のミリ波センシング・ポートフォリオ全体にわたって拡張できるため、デバイス間でのシームレスな再利用と移行が可能になります。ミリ波SDKは、お客様のアプリケーション開発に必要な最初の基本ソフトウェアパッケージであり、ビルドブロック、デモンストレーション、およびサンプルが含まれています。

上記、御社ホームページの内容に関して下記質問致します。

mmwave-SDKをインストールしまして ti>mmwave_sdk_o3_06_00_00-LTSフォルダが作成されましたが、実行ファイル(exeファイル)がなくどの様にして上記が実行できるか? mmwave-SDKのマニュアルを読んでも理解できません。適切なマニュアルを紹介ください。