Part Number: IWR6843ISK
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, , IWR6843
Hi,
I am using IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST with Sdk_03_02_00_04.
I am trying to read post processed data over UART on an Arduino Mega. I've connected pins from 40 pins connector to my Arduino. I succesed send config to sensor (.cfg file) over RS232_RX and RS_232TX.
I receive data over MSS_LOGGER and I can identify the header, type, length and the first detected object. Then I receive data that I can't understand and doesn't correspond to others detected objects. This data contains lot of 020104030605 (but not 0201040306050807).
Baudrate on the SerialPort is fixed to 921600. I am not sure that the Arduino can support that baudrate.
Also, I receive 0201040306051807 instead of 0201040306050807 in magic word.
Here the data that I receive :
-------- Magic Word -------- Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 7 ---------------------------- Hex : 4 Hex : 0 Hex : 2 Hex : 3 Hex : 40 Hex : 7 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 83 Hex : d8 Hex : 1a Hex : 0 Hex : 42 Hex : 5 Hex : 0 Hex : 0 Hex : f9 Hex : 35 Hex : d9 Hex : 42 --------- Number of objects: 88----- Hex : 58 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 ------------------------------------- Hex : 5 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 --------- Packet type : 1 ---------- Hex : 1 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 ------------------------------------- Hex : 0 Hex : 2 Hex : 0 Hex : 0 --------- First object---------------- Hex : 59 Hex : bc Hex : 67 Hex : 7e Hex : df Hex : e3 Hex : 7c Hex : 7e Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 0 Hex : 2 ------------------------------------------ Hex : 1 Hex : 0 Hex : 1f Hex : fd Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 3c Hex : 0 Hex : 8b ------------- Magic word ------------- Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 7 --------------------------------------- Hex : 0 Hex : 62 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 0 Hex : 18 Hex : 0 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 8a Hex : cd Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 81 Hex : 1b Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 7 Hex : 1 Hex : a7 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 7 Hex : 0 Hex : 2 Hex : a1 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 7 Hex : 0 Hex : 5d Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 81 Hex : 7b Hex : 0 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 8 Hex : 0 Hex : 24 Hex : 7d Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 0 Hex : 1b Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 0 Hex : 2 Hex : fa Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 7 Hex : 0 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 18 Hex : 0 Hex : 8 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 8 Hex : 7 Hex : 0 Hex : c Hex : 81 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 2 Hex : 1 Hex : 4 Hex : 3 Hex : 6 Hex : 5 Hex : 8 Hex : 0
Thank you for your help,
Mathieu