This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Error during Update 5.5.0.00077

Hi,

I got a new PC (Win 7)  and I try to update CCS and I get an alert:

Invalid Install, with a request to post in a not existent forum.

So I post it her.

The compile is not working to. It is searching for network pathes, why?

Under Win XP, it works.

"C:\\ti\\ccsv5\\utils\\bin\\gmake" -k clean
DEL /F  "USBTest.out"
"\\netapp1\netz\vhdl\medicalmove\trunk\firmware\RunSafer\USBTest\Debug"
CMD.EXE wurde mit dem oben angegebenen Pfad als aktuellem Verzeichnis gestartet.
UNC-Pfade werden nicht unterst?tzt.
Stattdessen wird das Windows-Verzeichnis als aktuelles Verzeichnis gesetzt.
C:\Windows\USBTest.out konnte nicht gefunden werden

Please help

Steffen

60556FE5-C1A1-4061-8DF8-FFB8393BAE2D.zip