Hi everybody,
When tried to install using the next comand:
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libasound2:i386 libatk1.0-0:i386 libcairo2:i386 libcups2:i386 libdbus-glib-1-2:i386 libgconf-2-4:i386 libgcrypt20:i386 libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libgtk-3-0:i386 libice6:i386 libncurses5:i386 libsm6:i386 liborbit2:i386 libudev1:i386 libusb-0.1-4:i386 libstdc++6:i386 libxt6:i386 libxtst6:i386 libgnomeui-0:i386 libusb-1.0-0-dev:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 unzip
I have this problem:
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.4.0-34-generic with 1.
dpkg: error al procesar el paquete initramfs-tools (--configure):
el subproceso instalado el script post-installation devolvió el código de salida de error 1
No se escribió ningún informe «apport» porque ya se ha alcanzado el valor de «MaxReports»
Se encontraron errores al procesar:
linux-image-4.4.0-36-generic
linux-image-extra-4.4.0-36-generic
linux-image-generic
linux-generic
linux-generic-lts-wily
linux-image-extra-4.4.0-34-generic
linux-image-generic-lts-wily
initramfs-tools