Part Number: MSP430FR6989
Tool/software: Code Composer Studio
Sehr geehrter Herr Gross!
Ich arbeite momentan mit dem CCS - Version: 7.2.0.00013 !!
und dem Launchpad MSP430FR6989!!
Ich habe ab und zu beim Code Composer Studio ein Problem.
Wenn ich im Debug - Mode in eine C-Funktion springe, als vom MAIN in ein Funktion kann es vorkommen,
dass am Ende der Funktion der Stack-Pointer die Rücksprungadresse nicht ausführt.
Der Debug-Mode bleibt also bei der Klammer { stehen.
Im Disassembly - des Programmes - Pointer blelibt einfach stehen - sehr wahrscheinlich weil im Stack-Pointer etwas nicht ordentlich abgelaufen ist.
Mit dem Befehl Move-To-Line springt das Programm noch an eine andere Adresse, jedoch
die Programm Ausführung (eben das Erhöhen des Programm-counters - (Logik aus Assembler-Programmierung)
erfolgt auch dann nicht.
Sehr wahrscheinlich ist dies ein Programmfehler im Code Composer Studio - jedoch auch auf dem Launchpad MSP430FR6989
kann ein Fehler sein.
Ich warte auf eine Antwort und eine Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Binder