Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
Tool/software: Code Composer Studio
i need help in this program
i have to show on display the value but hexa
how to do this?
this is my code
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "driverlib/debug.h"
uint8_t milu;
uint8_t uni;
uint8_t dec;
uint8_t cent;
uint8_t catodo;
uint32_t ui32ADC0Value[1];
volatile uint32_t pot;
int main(void)
{
uint32_t ui32Period;
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); // Enable Timer 0
TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); // Configure Timer 0 for periodic signal
ui32Period = (SysCtlClockGet() / 500); // Calcular frecuencia en base a la frecuencia de tiempo del sistema y se divide entre 2 para asegurar una interrupcion cada mitad de ciclo
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period -1); // se ingresa el valor de la frecuencia al timer A
IntEnable(INT_TIMER0A); // Se habilita la interrupcion del timer 0A
TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); // Se configura la interrupcion del timer
IntMasterEnable(); //Se habilitann las interrupciones
TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); // Se habilita el timer 0 con base de tiempo
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_3);
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH0 | ADC_CTL_IE |ADC_CTL_END);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 3);
while(1)
{
ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3);
while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false))
{
}
ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, ui32ADC0Value); // Watch on ui32ADC0Value
pot=ui32ADC0Value[0];
milu=pot/1000;
cent=(pot-(milu*1000))/100;
dec=(pot-((milu*1000)+(cent*100)))/10;
uni=pot%10;
if (catodo>3){catodo=0;
}
switch(catodo)
{
case 0: visual(uni);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,0x80);
break;
case 1: visual(dec);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,0x40);
break;
case 2: visual(cent);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,0x20);
break;
case 3: visual(milu);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,0x10);
break;
}
}
}
void Timer0IntHandler(void)
{
TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); // Clear the timer interrupt
catodo=catodo+1;
}
void visual(int digito)
{
switch (digito)
{
case 0:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,126);
break;
case 1:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,12);
break;
case 2:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,182);
break;
case 3:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,158);
break;
case 4:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,204);
break;
case 5:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,218);
break;
case 6:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,250);
break;
case 7:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,14);
break;
case 8:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,254);
break;
case 9:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,206);
break;
case 10:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,238);
break;
case 11:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,248);
break;
case 12:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,114);
break;
case 13:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,188);
break;
case 14:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,242);
break;
case 15:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,226);
break;
default:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,0xFF);
break;
}
}