This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PMP22504:I am looking for the most suitable IC chip for this application.

Part Number: PMP22504

Tool/software:

具体的な用途としては、トルクモーター(2TK3A-AW2J)のトルクと回転方向をパワーコントローラー(TMP-1)を介して設定することを考えています。

  1. 既存のAC振動データD(t)を、振幅の絶対値A(t)と正の振幅と負の振幅を区別する信号B(t)の2種類の信号に分離します。

  2. オペアンプを使用して、B(t) の電圧を 24V に増幅し、電源コントローラの仕様に合わせます。

  3. 増幅されたB(t)の場合、信号が正のときは1つの端子から信号を出力し、信号が負のときは別の端子から信号を出力できる製品またはICが必要です。

  4. 正の信号を電源コントローラの CW (時計回り) 端子に接続し、負の信号を CCW (反時計回り) 端子に接続して、信号が適切に流れるようにします。

  5. 同時にA(t)を流してトルクと回転方向を設定し、モーターを介してD(t)の振動を出力します。

現在、ステップ 3 を実行できる製品または IC を探しています。

トルク モーターの電力コントローラー マニュアルの関連ページと、上記で概説したプロセスの図を添付しました。

ご検討ありがとうございます。