This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear colleagues!
When I try to install PSPICE FOR TI 2020 on machine with Windows 8.1 I receive the message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close. Refer to cdsPspiceTIlog.txt at ...
The content of this file:
16:32:17 10 октября 2020 г. : Deleting file : C:\Users\andrey\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt
16:32:18 10 октября 2020 г. : Response Content length = 1527
16:32:18 10 октября 2020 г. : C:\Users\andrey\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt bytes downloaded = 1527
16:32:18 10 октября 2020 г. : Reading Json URL File
16:32:18 10 октября 2020 г. : Setting TI Library URL from Json URL File
16:32:18 10 октября 2020 г. : Reading Json URL File
16:32:18 10 октября 2020 г. : setting media download server URL from Json File
16:32:18 10 октября 2020 г. : Reading Json URL File
16:32:18 10 октября 2020 г. : setting Dll path from Json File
16:32:18 10 октября 2020 г. : Chws URL is: cdsplicwc.cadence.com/.../v1
16:32:18 10 октября 2020 г. : DownloadServerPath is: software-dl.ti.com/.../installer
16:32:18 10 октября 2020 г. : TILibPath is: software-dl.ti.com/.../library.zip
16:32:18 10 октября 2020 г. : parameter count = 1
16:32:18 10 октября 2020 г. : -wrapper
16:32:20 10 октября 2020 г. : ReleaseVersion in XML: 17.40.004 InstalledVersion on system:
16:32:56 10 октября 2020 г. : An exception occured which is causing the program to close.
16:32:56 10 октября 2020 г. : Details of exception are : Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. (Исключение из HRESULT: 0x8007000B)
16:32:56 10 октября 2020 г. : Stack Trace for the exception is в TIPSpice.Utilities.cdsVblRegisterInstallation(String productKey, String bundleName, String chwsUrl)
в TIPSpice.Utilities.RegisterInstallation(String ProdKey)
в TIPSpice.AuthWindow.AuthenticateUser()
в TIPSpice.AuthWindow.AuthSignInBtn_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
в System.Windows.Controls.Button.OnClick()
в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
в System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
в System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
в System.Windows.Application.Run(Window window)
в TIPSpice.App.Main()
16:32:56 10 октября 2020 г. : Message: An error occurred and PSpice for TI 2020 needs to close.
Refer to cdsPspiceTIlog.txt at C:\Users\andrey\AppData\Roaming\Cadence\PspiceTIInstall for error details.
What can be done in this case?
Best wishes
Andrey Arkhangelskiy
angel1966@list.ru