2017/04/25

 3D 列印產業正穩健地發展——且持續擴張中。據估計,全球 3D 列印市場將從 2015 年的 60 億美元成長至 2020 年的 200 億美元

推動這波成長的因素有很多。除了許多開發人員持續使用 3D 列印進行快速原型設計, 3D 列印也有助於製造出無法使用如噴射成形等傳統製造技術生產的最終產品。

開始使用 3D列 印看似是一個艱巨的挑戰,但其實它有相當的彈性可以幫助您入門。一旦您擁有了一些相關技術的基礎知識,您就能透過市面上各種價位的 3D 列印機來重塑並提升製造能力。

為列印機選擇列印的技術類型,是 3D 列印中最重要的考慮因素之一。目前業界主要採用的類型有兩種:熔融澱積建模(FDM)和立體平板印刷(SLA)。SLA需要具有能夠在高解析度下精確地控制各種光波長的能力。

一般來說,SLA 列印使用一個光源,通常是紫外光(UV)LED 或高功率雷射,透過固化液體樹脂,列印一次產生一層的沉積材料層,層層疊加產生固體物。被列印的物件最初為電腦輔助設計(CAD)模型,其被轉換成代表各個列印層的一系列橫截面切片。採用 DLP® 技術進行 SLA 列印的 3D 列印機,能使整個橫截面切片在高解析度 2D 光圖形投影下被完整曝光。這個方法使得系統能夠不再需要依賴複雜的堆疊,相較於採雷射點對點曝光系統,可以更快地進行堆疊。
可靠的數位微型反射鏡元件(DMD)為 DLP 產品核心,提供低於 50 微米解析度的列印精準度。而且,由於 DLP 技術與許多類型的光源相容,不同的感光聚合物和樹脂因此也都相容於此系統。

以下的五個關鍵撇步,能確保您擁有順利的 3D 列印體驗。

  1. 為您的設計選擇適合的樹脂。此步驟看似簡單,但是您需要樹脂才能將實物製作出來——樹脂是您 3D 列印出來的零件或物件的基礎。市面上有各種顏色的樹脂和混合物,您能夠依據自身案子的需求作選擇。
  2. 選擇要列印的項目。除非您已經在 CAD 程式中創造出了自己的模型,否則建議您先參考線上資源並下載一些預製模型。像是 Thingiverse 這樣的網站是一個很好的入門起點。
  3. 從簡單的練習開始。當您使用 SLA 列印機進行首次列印時,選擇具有堅固基底的物件來列印可以確保較高的成功率。樹脂顏色的選擇亦可能是其中一個因素。例如,透明的樹脂因為所需的曝光時數較短,因此可以減少首次列印時所花費的時間。
  4. 準備好清理工作。樹脂具有黏著性,並能在短時間內將環境弄得一團亂,因此必須準備好丙醇、油灰刮刀和手套以進行必要的清理。油灰刮刀能夠非常有效地將您的模型從 列印平台上取下。
  5. 享受實驗的過程!3D 列印機的潛能無限。一旦熟悉設備,您就可以依據自己的理解對每層曝光時間和燒入層數等設置做出調整,以提高成功率。您很可能會對那些細微的調整對物件所帶來的改變感到驚訝。

這些撇步只是眾多能夠成功地 3D 列印出物件的冰山一角。對於一個真正的 3D 列印來說,這些技巧只是一次成功的列印體驗中的眾多因素的冰山一角。更多詳細資訊,建議您查看 TI 所提供的絕佳解決方案和資源,包括 3D 列印參考設計、訓練和、影片和技術文件。您也可以了解Autodesk如何創造他們的Ember 3D 列印機以及他們在首次進行開發設計時所出現的問題。

我想分享我的團隊在 TI 實驗室裡製作出 3D 列印的南瓜的 3D 列印機。透過我們的縮時影片來看看它是如何被製造出來的吧!

https://www.youtube.com/watch?v=f4nw8IVQjFQ

全球的汽車產業正在不斷革新,準備進入自駕車與車聯網的世代。德州儀器長期推動汽車創新,發展更先進的車電技術,同時布局產業生態系統,努力增進人類生活便利福祉,顛覆不同於以往的駕駛體驗。