作者:Maxim Altshul

 

隨著科技日新月異,低功耗藍牙(Bluetooth® Low Energy)可望成為日常生活的一部分。根據藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)估計,到了 2024 年,所有新型手機、平板與筆記型電腦都能支援傳統藍牙(Bluetooth Classic)與低功耗藍牙,更有 35% 的出貨裝置配備單工模式低功耗藍牙,年供貨成長率高達 300%。

 

低功耗藍牙之所以後勢看漲,關鍵在於其多元化應用。隨著市場對於資產追蹤、健康與運動、物聯網、存取控制等需求漸增,低功耗藍牙也延伸出 LE Audio 音訊、mesh 技術、定位服務等多種功能。低功耗藍牙具有多元應用特性,且為智慧型手機的標準配備,除了與既有系統相容,更可立即部署,因此逐漸成為各式汽車應用的主流標準技術。

 

近期趨勢也顯示,越來越多汽車製造業者將低功耗藍牙技術用於胎壓偵測系統(TPMS)、線纜更換、車載資通訊系統、無線電池管理系統、個人化設定、智慧穿戴式裝置與 LE Audio,以下便針對幾項應用深入討論。

 

獨立低功耗藍牙的汽車應用優勢

 

現今汽車大都配備多種無線通訊技術,包括低頻無線電、超高頻無線電、Wi-Fi® 與傳統藍牙等。這些技術都會消耗電力,但是汽車熄火的時候怎麼辦?一般而言,這些系統也會跟著關閉,不過保留部分無線連接功能其實仍有必要。例如,車主回到停車場時,依舊需要進行開啟頭燈、空調或解鎖車門等動作。

 

汽車通常配備整合 Wi-Fi 與藍牙的晶片,所以問題其實在於電力。雖然可以讓晶片進入省電模式,但是晶片的主控模組必須處於睡眠模式(而非完全關閉),因此仍會耗損電力。如果能為汽車無線系統設計單一又省能的喚醒方法,便能有效解決這個問題。

 

獨立低功耗藍牙是專門提供低功耗藍牙的單晶片解決方案。

 

就連接性而言,在音響主機或車載資通訊系統中加入獨立低功耗藍牙節點,作為整套系統的喚醒來源,功率預算的表現會更好。智慧型手機或遙控車鑰匙進入感測範圍時,節點便會發送喚醒訊號,啟動車內其他無線系統。

 

除了節省功率,獨立低功耗藍牙晶片還有以下優點:

 

  • 獨立低功耗藍牙晶片能作為 TPMS 節點的中央節點,或者車門感應應用的被動結點。
  • TI 提供低功耗藍牙與微控制器(MCU)的整合晶片,獨立低功耗藍牙晶片不只可作為無線收發器,也能作為獨立 MCU,用以執行內務或監測其他周邊設備。
  • 若以單一節點同時作為中央與周邊裝置,獨立低功耗藍牙節點亦可作為訊號延伸器。

 

低功耗藍牙的 TPMS 應用優勢

 

低功耗藍牙的應用彈性與智慧型手機的相容性,開創了各式各樣的應用,也讓設計人員開始研究將車用無線通訊技術與低功耗藍牙技術整合,TPMS 便是一個絕佳案例。

 

駕駛以往必須逐一檢查輪胎的胎壓,但是隨著科技進步,無線通訊的設計與維護更為簡便,TPMS 逐漸成為汽車領域的被動安全標準。

 

多數 TPMS 使用兩個獨立的積體電路(IC):低頻無線電 IC 以及超高頻 IC。這種配置有一個缺點,車輛的中央處理器(CPU)必須針對兩種無線技術另外設置專用接收器,也需要分別維護。

 

相較之下,設計 TPMS 節點時,如果只採用低功耗藍牙,不只功率效率高,還可提供長距離支援,能提高穩健性與使用壽命。低功耗藍牙也能提供智慧型手機原生支援,在汽車與其他低功耗藍牙系統之間實現絕佳互通性。此外,TPMS 也能與車內低功耗藍牙網路進一步整合。

 

透過智能與高效設計,設計人員能在單一低功耗藍牙節點上整合多項應用,達到節省成本的效益。舉例來說,汽車的主要 CPU 若已包含低功耗藍牙,不妨將此節點作為 TPMS 的資料蒐集裝置,藉此提升效率、減少車內無線節點總數,進而降低系統總成本、強化節點互通性。

 

結論

 

低功耗藍牙作為單一無線技術,具備省電、互通性、軟硬體重複使用等優點,不只應用潛力無窮,也省去認證、維護與開發多項無線通訊技術的麻煩,是汽車領域的一大發展助力。

 

透過 SimpleLinkTm CC13x2  CC26x2 軟體開發套件,便能以低功耗藍牙作為共同的軟硬體基線,有助簡化系統開發、移植與除錯流程,更能提升穩健性與可追溯性,並節省整體系統成本。

 

其他資源

 

Anonymous