TI extends support of Amazon Sidewalk to improve connectivity between homes, neighborhoods and cities

我們許多人都經歷過居家用品的創新浪潮,燈具、空調、家電和鎖都以無線方式連結。我們有動作、溫度、光線、漏水和空氣品質感測器,有些感測器甚至可以追蹤重要物品,如鑰匙、錢包或寵物。

這種連結小工具網絡讓我們的家居生活更輕鬆,但是當我們一走到車庫或信箱時,可能就會脫離聯結範圍。現在的聯結技術必須突破居家界限,若是想將範圍擴展到院子、鄰居的房子,甚至整個鄰里社區,絕對不是將另一個專有閘道連接到路由器、在路由器的無線訊號可到達的最遠位置安裝訊號延伸器,或在下一次晚間聚會記下鄰居的 Wi-Fi 帳號密碼就可以達成。

Amazon Sidewalk 是一個長距離社區無線網路,藉由參與的 Sidewalk Bridge 來確保產品安全且一致地聯結整個社區。這些 Sidewalk Bridge 已經以相容的 Ring 和 Echo 產品形式遍布各個社區,而德州儀器 (TI) 也已經實現利用低功率設計以及 Sub-1 GHz 和 Bluetooth® 低耗能 (LE) 無線電,向 Amazon Sidewalk 提供支援。現在,第三方開發人員無需將任何額外的集線器連接到路由器,便可將解決方案部署到現有的 Sidewalk Bridge 網路,使設計人員專注於創新產品,並減輕建立、維護和保護其專有閘道的成本。透過 Sidewalk Bridge 提供從產品到雲端的無縫整合連結,終端使用者和開發人員自始至終都能存取控制和監控資訊、從中獲益。TI 的無線解決方案結合長距離、穩健運行的聯結與低功率性能,有助於擴展智慧家居。

「住家、建築、社區甚至整個城市的無線聯結技術不斷推陳出新,為我們的日常生活帶來煥然一新的效率。然而,隨著更多產品上線,我們必須永遠走在網絡壅塞、功耗和安全問題的前面。」德州儀器 TI 副總裁兼聯結事業處總經理 Marian Kost 說道。「有賴於  TI 支援 Amazon Sidewalk 通訊協定的可擴展 Sub-1 GHz 2.4 GHz 裝置的產品組合,將任何嵌入式系統無線連接至雲端,並從我們領先業界的射頻性能和低功率技術中獲益變得更加容易。TI 使 Amazon Sidewalk 能夠為鄰里社區帶來更多的永續性、安全性和品質。」

舉例來說,灑水系統可以安裝從地下通訊的水感測器,並提醒為草坪澆水的最佳時程。又或是憑藉 TI 的小型長距離無線晶片,無論寵物為追逐松鼠跑到多遠的地方,最新智慧型項圈都可以幫助飼主找到寵物。這種具有低功耗的晶片使用單顆鈕扣電池就可運作多年。另外,TI 的整合式感測器控制器技術使具有整合溫度感測器的資產追蹤器能夠監控易變質物品,維持其從倉庫發貨並運送到您家門口的品質控制,確保您的下一個鮮食或藥品包裹安全到達。Amazon Sidewalk 支援 Bluetooth® 低耗能,可透過您的住家網路與產品無縫建立自動連結,無需任何新的集線器即可控制您的咖啡機、空調、燈具和鎖。

我們對家中所有相互連結的解決方案已感到相當滿意,此刻也希望能在我們生活的各個角落中,同樣配置令人滿意、可靠且使用壽命長的解決方案。

聽聽 TI 客戶的心聲

「空氣污染、花粉、通風、氡等影響空氣品質的因素多到不勝枚舉。  Airthings 研發的產品可以管理任何建築內的空氣品質和能源效率,讓我們所有人都能呼吸到更新鮮的空氣。」Airthings 營運長 Audhild Randa 如此表示。  「在物聯網時代,住家和建築已成為充斥著各種無線聯結的繁忙和擁擠環境。TI 可擴充的多頻帶無線聯結產品組合,使 Airthings 能夠快速擴展投資,並提供既具可靠性,同時穩健連結並支援 Wi-FiBluetoothSub-1 GHzMatter Amazon Sidewalk 等標準和生態系統的產品。」

 

「我們的藥品、食品和飲料,以及其他高價值商品的客戶,全都仰賴我們在出貨和收貨方面的即時追蹤解決方案。Amazon Sidewalk 協定使我們能夠在整個送貨過程中安全可靠地運用 IoT 網路,為收貨方的客戶和個人提供更精細的狀態更新,尤其是在最後一站。」Tag-N-Trac 執行長 Venu Gutlapalli 表示。「我們仰賴德州儀器 TI 無線聯結產品,這些產品支援 Amazon Sidewalk 協定,並以最低功耗提供極度安全可靠的長距離連結性。多虧有此,我們可以專注於我們的端到端企業供應鏈 IoT 解決方案,完全省去複雜編碼、零件可供貨狀況或相容性的麻煩。」

TI 產品支援 Amazon Sidewalk 協定

TI 提供一套具有各種支援 Amazon Sidewalk 之安全措施的低功耗、多頻帶產品。TI 的 CC1352P7 無線微控制器 (MCU) 為支援 Bluetooth LE 和 Sub-1GHz 頻移鍵控 (FSK) 的長距離解決方案,提供整合的 +20 dBm 功率放大器 (PA)。如果您正在尋找單頻解決方案,請考慮 915 MHz 適用的 CC1312R7 無線 MCU,或 Bluetooth LE 適用的 CC2652R7 無線 MCU。為了擴展 Bluetooth 低耗能的距離,CC2652P7 配備了一個整合式 PA。這些產品使開發人員能夠組建將 Amazon Sidewalk 透過 Bluetooth LE運用於家用 IoT 產品的應用程式。TI 的 Sub-1 GHz 產品提供低功率 FSK 調變技術,該技術具有高頻譜效率,可實現高密度、低成本的戶外應用。

開始使用 Amazon Sidewalk

SimpleLinktm 多頻 CC1352P7 無線 MCU LaunchPadtm (圖 1) 是一款 Sidewalk 開發套件,結合整合式環境和動作感測器,以及低功耗 Sub-1 GHz 及 Bluetooth LE 無線聯結。有了這款開發套件與 TI 的 Amazon Sidewalk 認證的 SimpleLink CC13xx CC26xx 軟體開發套件 SDK,您可以組建 Sub-1 GHz 或 Bluetooth LE 應用,然後在未來透過行動應用程式運用 Bluetooth LE 加載 Sidewalk 影像。如需詳細資訊,請參閱 TI 的 Amazon Sidewalk 開發套件 AMZ-3P-SIDEWALK-TOOLKIT) 中的 Amazon Sidewalk 快速入門指南。

1:由 TI Launchpad 支援的 Amazon Sidewalk 開發環境

住家內越來越多的連結節點現在正在向戶外和更遠的地方移動,這使得組建可靠的長距離網路更加重要。長距離連結性擴展了收集更多感測器數據、監控更多產品和組建更具智慧產品的能力。您下一個要連結的裝置將是什麼呢?

資源表

Anonymous