Part Number: CDCE913
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO
Hi ,
I use the CDCE913 and use the clockPro to generate the register setting like blow:
Input frequence : LVCMOS 30.72MHz
Output frequence : LVCMOS 24.576MHz
and generate the setting file is like:
Bit ==> 76543210
Byte 00 - 00000001
Byte 01 - 00001000
Byte 02 - 10110100
Byte 03 - 00001001
Byte 04 - 00000010
Byte 05 - 01010000
Byte 06 - 01000000
Byte 07 - 00000000
Byte 08 - 00000000
Byte 09 - 00000000
Byte 10 - 00000000
Byte 11 - 00000000
Byte 12 - 00000000
Byte 13 - 00000000
Byte 14 - 00000000
Byte 15 - 00000000
Byte 16 - 00000000
Byte 17 - 00000000
Byte 18 - 00000000
Byte 19 - 00000000
Byte 20 - 01101101
Byte 21 - 00000010
Byte 22 - 00000000
Byte 23 - 00000000
Byte 24 - 11100101
Byte 25 - 10001100
Byte 26 - 11000011
Byte 27 - 10001011
Byte 28 - 11100101
Byte 29 - 10001100
Byte 30 - 11000011
Byte 31 - 10001011
And on PCB, I connect the S0 to 1.8V ,but I can not got the output?
Could you help me about this problem.
Thanks!
Br,
Fei