Part Number: TUSB8042A
TUSB8042Aを使用した機器を試作し、USB3.0 コンプライアンス試験を実施したが下記の結果となりました。
downstream側のRx試験に、入れなかった。
downstream側の試験に入る際、Upstream側からUSB-IFの>USB xHSETTでコマンドを
送って試験モードに入っています。
Txでは試験モードに入れるのですが、Rxは試験モードに入れませんでした。
Rxは特別なコマンドがあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TUSB8042A
TUSB8042Aを使用した機器を試作し、USB3.0 コンプライアンス試験を実施したが下記の結果となりました。
downstream側のRx試験に、入れなかった。
downstream側の試験に入る際、Upstream側からUSB-IFの>USB xHSETTでコマンドを
送って試験モードに入っています。
Txでは試験モードに入れるのですが、Rxは試験モードに入れませんでした。
Rxは特別なコマンドがあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
Please make sure that the upstream port of the hub is connected to a host running USB xHSETT to prevent any unexpected resets to the downstream ports during the test. The upstream port must be connected at USB 3.0 speed for the downstream ports to be tested.
What is the error on the downstream port when you attempt RX testing?
Regards,
JMMN