Part Number: DS90UB949A-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB940-Q1
質問①
>TI独自の信号技術を用いております。
>それらが、無線モジュールと互換性がないため
>下記頂いた構成では実現が困難であると考えます。
上記につきまして弊社で考えている無線モジュールはWiFI BTではなく60GH帯域を使用したSTマイクロさんのICです
60GHz非接触通信対応製品 - STMicroelectronics
このICは差動シリアル信号を無線で飛ばして相手側で受けた60GHの信号を差動シリアル信号に変換します。
プロトコルとかはなく受差動シリアル信号をそのまま垂れ流しておくります(相手側も同じです)
ただ信号が8B10B符号化された状態でないと信号品質が保ちにくいです。
御社のこのICに関しましては信号は8B10Bに符号化されているのでしょうか?
また独自の信号技術とはどのようなものでしょうか?
質問2
たとえば949(下記左)から何らかの制御信号を送り948⇒HDMIに信号が到着したあとACKを返した場合、そのACK信号は948のどのPINを通過しますか?
下記にデータシートから抜粋したGPIOの表があります、ACK信号はこのGPIOを通るのでしょうか?
質問3
下記図において949と948は2レーンのルートがありますが、赤四角と緑四角の組み合わせと考えてよろしいでしょうか?(一方は使わなくても問題なし)
またこのFDP-Link化された信号をそのままHDMIの機器に接続しても大丈夫でしょうか?
追加質問
MIPI及びDPに於いてシリアライズ及びデシリアライズのICのラインナップはございますか?