Part Number: DP83869HM
Hello,
I've downloaded DP839869HM IBIS file :snlm216a.zip
1) And I would like to perfom a RGMII simulation in power aware state. Does this IBIS model compliant with power aware simulation ?
2) If yes... I guess there may be an issue, because IBIS model doesn't containt any GND/VSS pin...even pin 48 (=power PAD connected to GND) is defined as VDDA1P8:
[Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin
1 TD_P_A nc NA NA NA
2 TD_M_A nc NA NA NA
3 VDDA2P5 power NA NA NA
4 TD_P_B nc NA NA NA
5 TD_M_B nc NA NA NA
6 VDD1P0 power NA NA NA
7 TD_P_C nc NA NA NA
8 TD_M_C nc NA NA NA
9 VDDA2P5 power NA NA NA
10 TD_P_D nc NA NA NA
11 TD_M_D nc NA NA NA
12 RBIAS nc NA NA NA
13 VDDA1P8 power NA NA NA
14 SOP diff_out NA NA NA
15 SON diff_out NA NA NA
16 SIP diff_in NA NA NA
17 SIN diff_in NA NA NA
18 VDDIO power NA NA NA
19 XO gpio NA NA NA
20 XI gpi NA NA NA
21 JTAG_CLK gpi NA NA NA
22 JTAG_TDO/GPIO_1 gpio NA NA NA
23 JTAG_TMS gpi NA NA NA
24 JTAG_TDI/SD gpi NA NA NA
25 TX_D3 gpi NA NA NA
26 TX_D2 gpi NA NA NA
27 TX_D1 gpi NA NA NA
28 TX_D0 gpi NA NA NA
29 GTX_CLK gpi NA NA NA
30 VDDIO power NA NA NA
31 VDD1P0 power NA NA NA
32 RX_CLK gpio NA NA NA
33 RX_D0 gpio NA NA NA
34 RX_D1 gpio NA NA NA
35 RX_D2 gpio NA NA NA
36 RX_D3 gpio NA NA NA
37 TX_CTRL gpi NA NA NA
38 RX_CTRL gpio NA NA NA
39 VDD1P0 power NA NA NA
40 CLK_OUT gpio NA NA NA
41 MDIO gpio NA NA NA
42 MDC gpi NA NA NA
43 RESET_N/POWERGOOD gpi NA NA NA
44 INT_N/PWDN_N gpi NA NA NA
45 LED_2/GPIO_0 gpio NA NA NA
46 LED_1 gpio NA NA NA
47 LED_0 gpio NA NA NA
48 VDDA1P8 power NA NA NA
|
Thanks for your help,
B.R.
Thierry