Part Number: DP83869HM
Other Parts Discussed in Thread: DP83869
Tool/software:
Dear all
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DP83869HM
Other Parts Discussed in Thread: DP83869
Tool/software:
Dear all
Here is a register dump when connecting to the switch (works allways fine in 100Mbit mode)
CONNECTING TO SWITCH 0x000 : 0x3100 0x6149 0x2000 0xa0f3 0x0020 0x0000 0x0000 0x2001 0x008 : 0x0000 0x1300 0x0000 0x0000 0x0000 0x401f 0x3100 0xf000 0x010 : 0x5408 0xa802 0x0000 0x0404 0x29c7 0x0000 0x0000 0x0040 0x018 : 0xc032 0x5444 0x0002 0x0000 0x0000 0x0000 0x0092 0x0000 0x020 : 0x5668 0x5814 0x0718 0x8d1c 0xf01e 0x0480 0x008d 0xf810 0x028 : 0xff80 0x0000 0x0000 0x0100 0x141f 0x0000 0x0221 0x0000 0x030 : 0x0000 0x10b0 0x10d0 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x038 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x040 : 0x0073 0x0000 0x0000 0x07a0 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x048 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0200 0x050 : 0x0453 0x9ada 0x01f4 0x2055 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x058 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x060 : 0x0008 0x0000 0x0001 0x0000 0x8000 0x43aa 0x2334 0x03e8 0x068 : 0x0000 0x0020 0x0000 0x0000 0x0289 0x8912 0x0206 0x0000 0x070 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x078 : 0x05ed 0x003f 0x0000 0x05dc 0x007d 0x0000 0x0000 0x0000 0x080 : 0x0000 0x0000 0x3a10 0x7fef 0x0000 0x007e 0x0077 0x0000 0x088 : 0x03ff 0x8000 0x0000 0x0888 0x9999 0x0000 0x0010 0x0000 0x090 : 0x0000 0x0210 0x0210 0xbbbb 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x098 : 0x0000 0x4000 0x0285 0x0285 0x0000 0x0000 0x0000 0xbbbb 0x0a0 : 0x0708 0x0604 0x1010 0x1010 0x0000 0x8888 0x0783 0xffff 0x0a8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x8888 0xb688 0x0273 0x020b 0x0000 0x0b0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0088 0x0000 0x1020 0x1020 0x0000 0x0b8 : 0x0000 0x0000 0x7777 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0c0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1f1f 0x0003 0x0000 0x0000 0x0c8 : 0x0001 0x7000 0x0000 0x0004 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0d0 : 0x0000 0x0000 0x0002 0x0000 0x1000 0x4390 0x0000 0x0300 0x0d8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0010 0x3800 0x0200 0x0000 0x0000 0x0e0 : 0x3220 0x30c0 0x7a56 0x204b 0x0000 0x0231 0x0231 0x0c83 0x0e8 : 0x9696 0x9f22 0x2040 0x0501 0x190d 0x6432 0xfa96 0x1840 0x0f0 : 0x3e25 0x6004 0x0000 0x0000 0x6791 0x199a 0x1027 0x051c 0x0f8 : 0x1027 0xac76 0x3033 0x3104 0x0067 0x199a 0xe721 0x1027 0x100 : 0x051c 0x1027 0x6333 0x4454 0x2447 0x0012 0x7a56 0x64ff 0x108 : 0x00a4 0x00aa 0x00fe 0x0500 0x7776 0x00fc 0x00ee 0x6752 0x110 : 0x6143 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0xb8bb 0xddcc 0xaabd 0x118 : 0x8bf9 0xffa4 0x0000 0x0000 0xfcfc 0x6b6a 0x2ff8 0x0000 0x120 : 0x00ce 0x0099 0x0d14 0x006d 0x0404 0x0000 0x0010 0x0202 0x128 : 0x0000 0x0002 0xffff 0xa690 0x0c2d 0x0009 0x8ac8 0x7520 0x130 : 0x0200 0x4a23 0x6520 0x4820 0x1000 0x0000 0x0000 0x0000 0x138 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x140 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x148 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x150 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x158 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x160 : 0x0000 0x000c 0x080c 0x0110 0x4489 0x00c3 0xe115 0x0d4a 0x168 : 0x0a96 0x0000 0x2a4a 0x818a 0x0800 0x0800 0x318c 0x0095 0x170 : 0x0c50 0x0000 0x0000 0x0000 0x0010 0x0000 0x0000 0x0000 0x178 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x180 : 0x0752 0xc850 0x5326 0xa01e 0xe976 0x19cf 0x31d7 0x0d9b 0x188 : 0x0ca9 0x0014 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x190 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x198 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1a0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1a8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1b0 : 0x6033 0x0400 0x2423 0x001f 0x1109 0x0216 0x0000 0x0000 0x1b8 : 0x0010 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1c0 : 0x5c29 0xa829 0x7e9e 0xf3c6 0x01c2 0x1c70 0x530b 0xf1c1 0x1c8 : 0x01c1 0xb1c1 0x1600 0x1600 0x1000 0x1241 0x0555 0x1708 0x1d0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0xf500 0xffff 0xffff 0x1d8 : 0x0800 0x30d3 0xf423 0x0044 0xf3df 0x0000 0x0000 0x0042 0x1e0 : 0x415a 0x0002 0x0025 0x0018 0x88f7 0x0000 0x0080 0x0012 0x1e8 : 0x0920 0x036d 0x0000 0x4830 0x1ffd 0x0000 0x0035 0x0000 0x1f0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1f8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0xc00 : 0x3100 0x614d 0x2000 0xa0f3 0x0020 0x0000 0x0000 0x2001 0xc08 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0xc10 : 0x3148 0x0000 0x10b4 0x0400 0x0100 0x652a 0x0029 0x0002 0xc18 : 0x01ff 0x0010 0x0000 0x0000 0x0a00 0x0000 0x00db 0x0000
Here is a register dump when connecting to the same type of device in 100BASE-TX. (only link up when powered-up at the same moment)
CONNECTION TO SIMILAR DEVICE
0x000 : 0x3100 0x6149 0x2000 0xa0f3 0x0020 0x0000 0x0000 0x2001
0x008 : 0x0000 0x1300 0x0000 0x0000 0x0000 0x401f 0x3100 0xf000
0x010 : 0x5408 0xa802 0x0000 0x0404 0x29c7 0x0000 0x0000 0x0040
0x018 : 0xc032 0x5444 0x0002 0x0000 0x0000 0x0000 0x0092 0x0000
0x020 : 0x5668 0x5814 0x0718 0x8d1c 0xf01e 0x0480 0x008d 0xf810
0x028 : 0xff80 0x0000 0x0000 0x0100 0x141f 0x0000 0x0221 0x0000
0x030 : 0x0000 0x10b0 0x10d0 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x038 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x040 : 0x0073 0x0000 0x0000 0x07a0 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x048 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0200
0x050 : 0x0453 0x9ada 0x01f4 0x2055 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x058 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x060 : 0x0008 0x0000 0x0001 0x0000 0x8000 0x43aa 0x2334 0x03e8
0x068 : 0x0000 0x0020 0x0000 0x0000 0x0289 0x8912 0x0206 0x0000
0x070 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x078 : 0x05ed 0x003f 0x0000 0x05dc 0x007d 0x0000 0x0000 0x0000
0x080 : 0x0000 0x0000 0x3a10 0x7fef 0x0000 0x007e 0x0077 0x0000
0x088 : 0x03ff 0x8000 0x0000 0x0888 0x9999 0x0000 0x0010 0x0000
0x090 : 0x0000 0x0210 0x0210 0xbbbb 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x098 : 0x0000 0x4000 0x0285 0x0285 0x0000 0x0000 0x0000 0xbbbb
0x0a0 : 0x0708 0x0604 0x1010 0x1010 0x0000 0x8888 0x0783 0xffff
0x0a8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x8888 0xb688 0x0273 0x020b 0x0000
0x0b0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0088 0x0000 0x1020 0x1020 0x0000
0x0b8 : 0x0000 0x0000 0x7777 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x0c0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x1f1f 0x0003 0x0000 0x0000
0x0c8 : 0x0001 0x7000 0x0000 0x0004 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x0d0 : 0x0000 0x0000 0x0002 0x0000 0x1000 0x4390 0x0000 0x0000
0x0d8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0010 0x3800 0x0200 0x0000 0x0000
0x0e0 : 0x3220 0x30c0 0x7a56 0x204b 0x0000 0x0231 0x0231 0x0c83
0x0e8 : 0x9696 0x9f22 0x2040 0x0501 0x190d 0x6432 0xfa96 0x1840
0x0f0 : 0x3e25 0x6004 0x0000 0x0000 0x6791 0x199a 0x1027 0x051c
0x0f8 : 0x1027 0xac76 0x3033 0x3104 0x0067 0x199a 0xe721 0x1027
0x100 : 0x051c 0x1027 0x6333 0x4454 0x2447 0x0012 0x7a56 0x64ff
0x108 : 0x00a4 0x00aa 0x00fe 0x0500 0x7776 0x00fc 0x00ee 0x6752
0x110 : 0x6143 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0xb8bb 0xddcc 0xaabd
0x118 : 0x8bf9 0xffa4 0x0000 0x0000 0xfcfc 0x6b6a 0x2ff8 0x0000
0x120 : 0x00ce 0x0099 0x0d14 0x006d 0x0404 0x0000 0x0010 0x0202
0x128 : 0x0000 0x0002 0xffff 0xa690 0x0c2d 0x0009 0x8ac8 0x7520
0x130 : 0x0200 0x4a23 0x6520 0x4820 0x1000 0x0000 0x0000 0x0000
0x138 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x140 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x148 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x150 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x158 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x160 : 0x0000 0x000c 0x080c 0x0110 0x4489 0x00c3 0xe115 0x0d4a
0x168 : 0x0a96 0x0000 0x2a4a 0x818a 0x0800 0x0800 0x318c 0x0095
0x170 : 0x0c50 0x0000 0x0000 0x0000 0x0010 0x0000 0x0000 0x0000
0x178 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x180 : 0x0752 0xc850 0x5326 0xa01e 0xe976 0x19cf 0x31d7 0x0d9b
0x188 : 0x0ca9 0x0014 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x190 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x198 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x1a0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x1a8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x1b0 : 0x6033 0x0400 0x2423 0x001f 0x1109 0x0216 0x0000 0x0000
0x1b8 : 0x0010 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x1c0 : 0x5c29 0xa829 0x7e9e 0xf3c6 0x01c2 0x1c70 0x530b 0xf1c1
0x1c8 : 0x01c1 0xb1c1 0x1600 0x1600 0x1000 0x1241 0x0555 0x1708
0x1d0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0xf500 0xffff 0xffff
0x1d8 : 0x0800 0x30d3 0xf423 0x0044 0xf3df 0xf423 0xf423 0x0042
0x1e0 : 0x415a 0x0002 0x0025 0x0018 0x88f7 0x0000 0x0080 0x0012
0x1e8 : 0x0920 0x036d 0x0000 0x4830 0x1ffd 0x0000 0x0035 0x0000
0x1f0 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0x1f8 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0xc00 : 0x3100 0x6149 0x2000 0xa0f3 0x0020 0x0000 0x0000 0x2001
0xc08 : 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
0xc10 : 0x3148 0x0000 0x10b4 0x0400 0x0100 0x652a 0x0029 0x0002
0xc18 : 0x01ff 0x0000 0x0000 0x0000 0x0a00 0x0000 0x00db 0x0000
Hi Jacob,
May I ask which mode you are looking for using DP83869? Are you looking for 100Base-TX or 1000Base-X?
If possible, could you share a block diagram to under which interface are you looking for?
Based on the register read, it seems like your PHY is not configure in the correct configuration to support copper mode:
Try the following script for 100Base-TX copper communication:

--
Regards,
Hillman Lin
Hi, Hillman,
I'm a colleague of Jacob on the same project. We use the PHY to translate the RGMII interface to the SFP signals. Either 100Mbit optical or 1000 Mbit optical or 1000 Mbit Electrical, all using an SFP. There is no need for 100Mbit Electrical, and nothing is connected to the transformer-interface of the PHY. This both works great as long as the other end of the SFP is connected to a switch.
When connecting two of the same PHY's, identically connected and configured, to each other, no link is established. We do see data-packets going both directions, just the link-signal connected to LED2 is not flagged as high.
Please advise on the correct register settings for a 100Mbit optical link to either another identical system, or a switch.
Kind regards,
Edwin Hakkennes
Hi Edwin,
Thank you for clarify the application that you are looking for.
Please use the following script for 100Mbits optical link:

--
Regards,
Hillman Lin
Hi Hillman,
Those are the settings we already used. We found a possible flaw in the TxClock generation, which we will take some time to solve, due to holidays. We will report back in a few weeks.
Thanks for your support so far,
Edwin Hakkennes
Hi Edwin,
Thank you for the update. I will wait for your response.
--
Regards,
Hillman Lin