This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65DSI84-Q1:회로도 검증을 요청 드립니다.

Part Number: SN65DSI84-Q1

Tool/software:

4페이지의 U12(SN65DSI84-Q1)과 CN5의 회로도 검증을 요청 드립니다.

1.  현재 CN5에 LCD Panel을 연결해도 안켜지고 있습니다.

2. U12의 15 Pin(SCL)과 16Pin(SDA)에 클럭이 없으며 3.3V High 상태입니다.

3. CN5의 16, 17 Pin과 32,33Pin은 1.25V High 상태이며 클럭이 없습니다.

바쁘시겠지만 빠른 회신을 기다리고 있겠습니다.

감사합니다.