This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83826I: KSZ8081MNX/RNB and DP83826

Part Number: DP83826I

Hallo,

wir würden für unser Design gern die folgenden beiden PHYs KSZ8081MNX/RNB und DP83826 verwenden. Nach Durchsicht der AppNote "KSZ8081MNX/RNB to DP83826 System Rollover" ist dies anscheinend auch recht gut möglich.

Wir hätten dennoch zu Pin2 eine Frage, hier wird im TI Datenblatt eine Kapazität von 2nF angegeben und für den den MicroChip 2.2uF+0.1uF.

Schadet es, oder in wie weit wird die Performance eingeschränkt wenn wir den DP83826 mit den 2 görßeren Caps (2.2uF+0.1uF) an Pin2 beschalten?

Mit freundlichen Grüßen

Georg Großkopf

  • Hi Gerog,

    I recommend following the 2nF value in the datasheet. Without this capacitor the functionality of DP83826 cannot be guaranteed.

    The extent to which this would reduce performance is difficult to say as it goes into device internals. If you need to keep these capacitors, it would be ok to have parallel 2nF + 2.2uF + 0.1uF as described in this E2E.

    Best,

    Shane