Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802
我的设计是 外部PCIe接口卡 连接到 PC内部的PCIe插槽上 ,连接距离大约1米左右。
设计要求希望 外部PCIe接口卡 和主机PC达到 pcie 2.0 X2 lanes的链接速率,1米的长度。
看SN75LVPE802 给出的技术规范大概是 24inch 6Gbps 的性能,不过这是对于SN75LVPE802 放在接收端的末端上,
这样有个问题, 外部PCIe接口卡 pcie发送信号 到达主机PC端的眼图肯定不能符合要求了。。
是否在主机PC端的地方也需要采用 SN75LVPE802 来接收,这样可以保证恢复出的眼图达到规范要求。
另外从给出的技术规范上来看,主要是接收端提供了良好的恢复能力,是否在设计中只对远端过来的发送信号用 SN75LVPE802 来接收恢复,
而对外部PCIe接口卡发送的PCie信号就不用通过SN75LVPE802 发送处理?
这样可以节省一半芯片成本
谢谢!
wangyan