Part Number: DS90UB934-Q1
参考DS90UB934EVM,自己设计的解串电路硬件配置如下:
4:OSS_SEL 10 kohm 接VDDIO。
5:OEN 10K ohm 接VDDIO。
6:BISTEN 0ohm接地。(BIST测试通过寄存器0xB3控制)
37:MODE 10K ohm接VDD1V8。
43:RES 0 ohm接地。
44:RE S 0 ohm接地。
46:SEL 0 ohm 接地。
寄存器配置
|
寄存器地址 |
寄存器值 |
|
0x4C |
0x01 |
|
0x58 |
0x58 |
|
0x5D |
0x60 |
|
0x65 |
0x68 |
|
0xB3 |
0x43 |
配置后并行输出和行场信号都为低,PCLK输出96MHz。
配置寄存器0xB3为0x43进行测试,PCLK输出51.4MHz,并行数据输出和行/场信号输出都是25.7MHz,Lock和Pass为高。
请问有可能是哪个地方的问题?相机端使用的是DS90UB913,而且相机是正常的。