Other Parts Discussed in Thread: TPS65987
customer reported the following 2 questions about TPS65987D compliance test.
Can team review the issues and advise about the what setting missing in FW.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jacob,
customer do using the latest tool for TPS65987 configuration.
I am sending you the customer setting in mail for you review.
the latest firmware version customer using is TPS65987_88_F707_10_04.
According to testing lab about the item TD.PD.VND13.E12, if device does not support fast swapping, device need response "REJECT" not "No reponse to FR_Swap" . Can you review it and suggest the configuration in FW?
is the TD.PD.SRC.E16 issue due to VBUS discharge time too long? customer goes coupling capacitor design as the same as reference design. Can you review it and suggest your comments?
Hello
Below is customer VIF file. Has any problem for the VIF file that will cause above issue phenomenon? Thank you.
;
; USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.4.0
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Intro tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$VIF_Specification: "Revision 1.38, Version 1.0"
$VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.4.0"
$Vendor_Name: "Ennoconn"
$Model_Part_Number: "cx7"
$Product_Revision: "v0.1"
$TID: "222"
VIF_Product_Type: 0 ; Port
$Port_Label: "1"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; VIF Product tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Connector_Type: 2 ; USB Type-C?
USB_PD_Support: YES
PD_Port_Type: 3 ; Provider Only
Captive_Cable: NO
Type_C_State_Machine: 0 ; SRC
Port_Battery_Powered: NO
BC_1_2_Support: 0 ; None
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; General PD Settings tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Specification_Revision: 2 ; Revision 3.0
SOP_Capable: YES
SOP_P_Capable: NO
SOP_PP_Capable: NO
SOP_P_Debug_Capable: NO
SOP_PP_Debug_Capable: NO
Security_Msgs_Supported_SOP: NO
Manufacturer_Info_Supported_Port: NO
Num_Fixed_Batteries: 0
Num_Swappable_Battery_Slots: 0
USB_Comms_Capable: NO
DR_Swap_To_DFP_Supported: NO
DR_Swap_To_UFP_Supported: NO
Unconstrained_Power: NO
VCONN_Swap_To_On_Supported: NO
VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES
Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES
Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES
Attempts_Discov_SOP: YES
Chunking_Implemented_SOP: YES
Unchunked_Extended_Messages_Supported: YES
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; USB Type-C tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
RP_Value: 2 ; 3A
Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO
Type_C_Can_Act_As_Host: NO
Type_C_Can_Act_As_Device: NO
Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: YES
Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered
Type_C_Port_On_Hub: NO
Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO
Type_C_Sources_VCONN: YES
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Product Power tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Product_Total_Source_Power_mW: 0 ; (0 mW)
Port_Source_Power_Type: 0 ; Assured
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Source tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Power_as_Source: 36000 ; (36000 mW)
USB_Suspend_May_Be_Cleared: YES
Sends_Pings: YES
FR_Swap_Supported_As_Source: NO
PD_OC_Protection: NO
Num_Src_PDOs: 2
Src_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current1: 0 ; 100% IOC
Src_PDO_Voltage1: 100 ; (5000 mV)
Src_PDO_Max_Current1: 300 ; (3000 mA)
Src_PDO_Supply_Type2: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current2: 0 ; 100% IOC
Src_PDO_Voltage2: 240 ; (12000 mV)
Src_PDO_Max_Current2: 300 ; (3000 mA)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; SOP Discovery - Part One tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
XID_SOP: 0
Data_Capable_as_USB_Host_SOP: NO
Data_Capable_as_USB_Device_SOP: NO
Product_Type_UFP_SOP: 0 ; Undefined
Product_Type_DFP_SOP: 0 ; Undefined
Modal_Operation_Supported_SOP: YES
USB_VID_SOP: 0x0451
PID_SOP: 0x1234
bcdDevice_SOP: 0x0710
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; SOP Discovery - Part Two tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SVID_fixed_SOP: YES
Num_SVIDs_min_SOP: 1
Num_SVIDs_max_SOP: 1
SVID1_SOP: 0x0123
SVID1_modes_fixed_SOP: YES
SVID1_num_modes_min_SOP: 1
SVID1_num_modes_max_SOP: 1
SVID1_mode1_enter_SOP: YES
BR
Patrick
HI Jacob,
We tested with the latest VIF, the results of the test became even worse, and the wrong project was added.
The test report is attached, in addition to updating the VIF version, the VBUS 1uf capacitor is also removed synchronously.
Please help us with suggestions. thanks
BR, Delunhttps://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Test_5F00_report.7z
Hello Jacob,
I summarize the issue in here. attaching is the report testing with the latest VIF file from USB org.
here is the only issue we would like to focus on this. Can we learn from you about how to fix this failed? thanks.
full testing reports and the USB VIF
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/4760.TPS65987-test-report.7z
hello Jacob,
I summarize the issue in here. This is the only failed we would like to focus on. Can we learn from you how to fix the issue?
I am attaching the full test report with latest VIF file from USB org.
test report
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/0876.TPS65987-test-report.7z