Part Number: TMS570LS0332
I have had a look at the ECC encoding algorithm based on the modified Hamming code (ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers - Section 1.5 Table 1), and noticed a few anomalies as specified below:
- The ADDR_MSW_LSW for ECC bit 5 is missing.
- The CPU Parity for ECC(5), ECC(0) are missing
- The bits marked 'X' in the ECC encoding table do not match the ADDR_MSW_LSW for ECC0 - 554EA_B4D1B4D1_4B2E4B2E, ECC2 - 2A9B5_A699A699_A699A699 (Example: ECC(2) - bit 7 should be marked as a 'X' for LSW A699A699) and ECC3 - 6A78D_39E338E3_38E338E3
I have described my idea of the ECC algorithm (Modified Hamming code) below: (The algorithm described below is as per ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers - Section 1.5 - Table 1)
ECC(7) = D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3 XOR D4 XOR D5 XOR D6 XOR D7 XOR D24 XOR D25 XOR D26 XOR D27 XOR D28 XOR D29 XOR D30 XOR D31 XOR D40 XOR D41 XOR D42 XOR D43 XOR D44 XOR D45 XOR D46 XOR D47 XOR D48 XOR D49 XOR D50 XOR D51 XOR D52 XOR D53 XOR D54 XOR D55
ECC(6) = D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3 XOR D4 XOR D5 XOR D6 XOR D7 XOR D24 XOR D25 XOR D26 XOR D27 XOR D28 XOR D29 XOR D30 XOR D31 XOR D32 XOR D33 XOR D34 XOR D35 XOR D36 XOR D37 XOR D38 XOR D39 XOR D56 XOR D57 XOR D58 XOR D59 XOR D60 XOR D61 XOR D62 XOR D63
ECC(5) = D8 XOR D9 XOR D10 XOR D11 XOR D12 XOR D13 XOR D14 XOR D24 XOR D25 XOR D26 XOR D27 XOR D28 XOR D29 XOR D30 XOR D40 XOR D41 XOR D42 XOR D43 XOR D44 XOR D45 XOR D46 XOR D56 XOR D57 XOR D58 XOR D59 XOR D60 XOR D61 XOR D62 XOR D63
ECC(4) = D2 XOR D3 XOR D4 XOR D5 XOR D6 XOR D7 XOR D14 XOR D15 XOR D18 XOR D19 XOR D20 XOR D21 XOR D22 XOR D23 XOR D30 XOR D31 XOR D34 XOR D35 XOR D36 XOR D37 XOR D38 XOR D39 XOR D46 XOR D47 XOR D50 XOR D51 XOR D52 XOR D53 XOR D54 XOR D55 XOR D62 XOR D63
ECC(3) = D0 XOR D1 XOR D5 XOR D6 XOR D7 XOR D11 XOR D12 XOR D13 XOR D16 XOR D17 XOR D21 XOR D22 XOR D23 XOR D27 XOR D28 XOR D29 XOR D32 XOR D33 XOR D37 XOR D38 XOR D39 XOR D43 XOR D44 XOR D45 XOR D48 XOR D49 XOR D53 XOR D54 XOR D55 XOR D59 XOR D60 XOR D61
ECC(2) = D0 XOR D3 XOR D4 XOR D9 XOR D10 XOR D13 XOR D15 XOR D16 XOR D19 XOR D20 XOR D23 XOR D25 XOR D26 XOR D29 XOR D31 XOR D32 XOR D35 XOR D36 XOR D39 XOR D41 XOR D42 XOR D45 XOR D47 XOR D48 XOR D51 XOR D52 XOR D55 XOR D57 XOR D58 XOR D61 XOR D63
ECC(1) = D0 XOR D1 XOR D2 XOR D4 XOR D6 XOR D8 XOR D10 XOR D12 XOR D16 XOR D17 XOR D18 XOR D20 XOR D22 XOR D24 XOR D26 XOR D28 XOR D32 XOR D33 XOR D34 XOR D36 XOR D38 XOR D40 XOR D42 XOR D44 XOR D48 XOR D49 XOR D50 XOR D52 XOR D54 XOR D56 XOR D58 XOR D60
ECC(0) = D1 XOR D2 XOR D8 XOR D17 XOR D18 XOR D24 XOR D38 XOR D44 XOR D47 XOR D54 XOR D60
1.1 For data = 954F6D2F2992A9B6
I calculated the ECC (Without Parity considered) as 73.
If ECC bits 0,1,4,5,6,7 have an Even parity, and bits 2,3 have an odd parity, the actual ECC calculated is A6 (not AA as per ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers - Section 1.5 table 3).
1.2 For data = 8F8342C3 E7DE1D53
I calculated the ECC (Without Parity considered) as C8.
If ECC bits 0,1,4,5,6,7 have an Even parity, and bits 2,3 have an odd parity, the actual ECC calculated is 1D.(Not 14 as per ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers - Section 1.5 table 3)
1.3 For data = 554B0A86 A8F07BDB
I calculated the ECC (Without Parity considered) as 98.
If ECC bits 0,1,4,5,6,7 have an Even parity, and bits 2,3 have an odd parity, the actual ECC calculated is 4D (not 41 as per ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers - Section 1.5 table 3).
Could you please help me understand how the results in ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers - Section 1.5 table 3 have been derived?
Thank you.