Part Number: TMS570LC4357
王工您好:
咨询一下。
1)下图中Table 23-7和Table 23-8什么区别啊(23.2.5.8 Edge Detection Input Timing)。
2)如何判断是否使用了 High Resolution Instructions?
比如下列函数使用ECNT指令,此指令是不是就没有High Resolution?
uint32 edgeGetCounter(hetRAMBASE_t * hetRAM, uint32 edge)
{
return hetRAM->Instruction[edge + 17U].Data >> 7U;
}

3)我们捕获pwm时,pwm会产生杂波,我们是否可以通过调节参数,> (hr) (lr) t c(VCLK2)或者> 2 (hr) t c(VCLK2)来过滤掉杂波?