Part Number: TMS570LC4357
王工:
我想用spiTransmitData()和spiReceiveData()替换掉spiTransmitAndReceiveData()为什么接收的数据不同?
代码附上:
#if 0
uint16_t command[1]={RBPR};
uint16_t RxData[19];
uint16_t i=18,j=1;
spiTransmitAndReceiveData(spiREG4,&g_spi4Config,19,command,RxData);
while(i--){
*pBuffer=RxData[j++];
pBuffer++;
}
#endif
#if 1
uint16_t command[1];
command[0]=RBPR;
spiTransmitData(spiREG4,&g_spi4Config,1,command);
spiReceiveData(spiREG4,&g_spi4Config,18,pBuffer);
#endif