This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM2432: PRU-ICSSG: What is the unit of data size in which CRC errors are performed?

Part Number: AM2432

CRCエラー検出は、どのタイミングで実行されるのでしょうか。

現在、コントローラから"PayLoad=1032バイト"のデータ、デバイスから"PayLoad=192"のデータの送受信を考えていますが、
両データともに「RX L1 FIFO」及び「RX L2 FIFO」のサイズ以上になります。
その為、専用領域が必要なのかを判断したいです。