Part Number: TMS570LC4357
こんにちは、
ADCピンの最大入力電圧について質問があります。
仕様では最大入力電圧は6.25Vとなっていますが、入力クランプ電流の±10mA条件は「Ilk(Vi<0 or Vi>VCCAD)」となります。
VCCAD(6.25V時)を超えても±10mAを保てれば壊れないということでしょうか?
この場合、何ボルトまで許容されるのでしょうか?

また、クランプ電流の概念は次のようになりますか?
これは、抵抗分圧器の下側の抵抗が開いていることを前提としています。

よろしくお願いします。