This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570LC4357:ADCpin Over Voltage & Clamp Current

Part Number: TMS570LC4357

こんにちは、
ADCピンの最大入力電圧についての質問があります。
仕様では最大入力電圧は6.25Vとなっておりますが、入力クランプ電流の±10mA条件は「Ilk(Vi<0 or Vi>VCCAD)」となります。
VCCAD(6.25V時)を超えても±10mAを保てれば壊れないということでお願いしますか

また、クランプ電流の概念は次のようになるか?
これは、抵抗分圧器下側の抵抗が開いていることを前提としています。

よろしくお願いします。