This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5143:Analysis of Circuit Abnormalities in LM5143 FCCM Operating Mode

Part Number: LM5143


Tool/software:

重点是具有 VBL 输出的电路。我们最初的设计意图是创造一种可以实时调节输出电压并具有远程补偿功能的开关模式电源。此外,该电源支持微安电流检测。为了减少低电流纹波,我们采用了 FCCM 模式,同步模式始终开启。我们的远程反馈由仪表放大器提供,请注意,反馈点连接到 39Ω 微安采样电阻的输出侧。问题是:当我们在无负载的 mA 检测模式下工作时(此时微安检测电阻被旁路),它工作正常,同步 MOSFET 的栅极波形也看起来正常,可以观察到清晰的死区时间。但是,在运行过程中,如果我们突然开启微安检测,即 39Ω 检测电阻突然插入反馈回路,电路立即开始啸叫,MOSFET 迅速烧坏。示波器测试显示,两个 MOSFET 的栅极波形重叠,产生直接路径,电感电流可增加到 -80A,电流通过较低的 MOSFET 放电。