int main(void)
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC| SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART7);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
GPIOPinConfigure(GPIO_PE0_U7RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PE1_U7TX);
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
UARTConfigSetExpClk(UART7_BASE, SysCtlClockGet(),9600,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
UARTEnable(UART7_BASE);
val = UARTCharGet(UART7_BASE);
UARTCharPut(UART7_BASE, 'R');
UARTCharPut(UART7_BASE, 'A');
UARTCharPut(UART7_BASE, 'S');
UARTCharPut(UART7_BASE, 'H');
UARTCharPut(UART7_BASE, 'U');
UARTprintf("***Project Name : Data Logger***\n");
while(1);
}
please help me..