Hi,
I need help.
In myTMS570 I have only one UART port, but I need to connect to devices in the same port, so I need multiplexing this port.
So, How can I do it?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
I need help.
In myTMS570 I have only one UART port, but I need to connect to devices in the same port, so I need multiplexing this port.
So, How can I do it?
Well, I need connect a GPS and a XBee, and two always are transmitted and receive. So this is the problema, when I connect GPS and XBee,¿which one transmit or receive first the information?
Hola!
Bueno para multiplexar el bus UART, tendras que agregar unos dispositivos extras y ver el comportamiento de tus dispositivos:
GPS: este solo transmite así que solo necesitas de este su pin de "TX", envía datos cada cierto tiempo.
XBEE: no especificaste si recibirás datos por medio de este o si solo transmitirás datos, así que asumiré que transmites datos y los recibes. (TX and RX).
LINK: CD4066

Bueno esto es un diagrama de sugerencia, pero tendrás que realizar un algoritmo que le de prioridad a la lectura del GPS y luego hacer el cambio de A y B enviando las señales de control desde la Hercules, para poder transmitir. y/o recibir datos.
Si tienes mas preguntas, con gusto te ayudo.
Best Regards
Martin Valencia
La verdad que no lo tengo todavía, estoy en un equipo y mi primer tarea era esta investigar como multiplexarlo, pero si puedes enviarme un ejemplo con otros dispositivos solo para entender el cambio para que entre cada dispositivo.
No tengo mucha información sobre el proyecto en si, tengo partesitas jajaj trato d ejuntarlo en m cabeza, por eso tengo tantas dudas al respecto, pero de verdad que has sido de gran ayuda
Hola, disculpa la demora; fue una larga semana de trabajo!
aqui te dejo un programa de ejemplo, para la version de tu MCU:
Una forma mas sencilla de utilizar el modulo SCI con ambos dispositivos es implementando este diagrama, asi evitas el uso del CD4066, lo cual complicaría mucho la aplicación.
Best Regards
Martin