Hello,
I am currently working on a project with TM4C129EXL. I need to use a specifc ADC sequence (See the code below). I wanted to change the timer frequency (400000 Hz) , but it seems to run up to about 100000Hz (compared a counter in the timer with a stopwatch).
When I add some code, it runs up to about 15000Hz.
The datasheet gives the maximum number of sample, wich is 2MSPS.
I suppose there is some kind of limitations here. Can you explain? Maybe my code is wrong?
Thank you.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/rom_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "utils/uartstdio.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "drivers/pinout.h"
#include "drivers/buttons.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "Custom files/constantes.h"
#include "Custom files/maths.h"
#include "Custom files/correcteurs.h"
//
// The error routine that is called if the driver library encounters an error.
//
#ifdef DEBUG
void
__error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line)
{
}
#endif
// Réglages des paramètres du programme
// fréquence d'échantillonnage
#define TMR0_FREQ 100000 //Hz
// Horloge
uint32_t g_ui32SysClock;
// Etat de la diode
uint8_t LED = 0;
// variables analogiques
float tension;
float temp;
float pot;
float sinus;
float cosinus;
float courant[NBECH_COURANT];
float v[NBECH_V]; //vitesse
float x[NBECH_X]; //position
float *adrTest;
float test;
int *adrCompteurTemps;
uint32_t ADCbuffer[4], thetaSinBuffer[1], thetaCosBuffer[1];
// Initialise le timer 0
void
ConfigureTIMER0(void)
{
// Active le périphérique Timer 0
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
// Configure the 32-bit periodic timers.
TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, g_ui32SysClock/TMR0_FREQ);
// Setup the interrupts for the timer timeouts.
IntEnable(INT_TIMER0A);
TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
}
// Initialise les ADC et les GPIO associées
void
ConfigureADC(void)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC1);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
ADCReferenceSet(ADC0_BASE, ADC_REF_INT);
ADCReferenceSet(ADC1_BASE, ADC_REF_INT);
GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_ADC0) && !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_ADC1) && !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOE))
{}
////// Désactivation des ADC (sécurité)
ADCSequenceDisable(ADC0_BASE,2);
ADCSequenceDisable(ADC0_BASE,0);
ADCSequenceDisable(ADC1_BASE,0);
////// Configuration des ADC
// Séquence courant -> température -> potentiomètre
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE,2,ADC_TRIGGER_PROCESSOR,0); //ADC0 Sequence 2 déclenchement processeur priorité 0 (Haute)
//positionSin et positionCos sync
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE,0,ADC_TRIGGER_PROCESSOR,0);
ADCSequenceConfigure(ADC1_BASE,0,ADC_TRIGGER_PROCESSOR,0);
////// Configuration des séquences
// Séquence courant -> température -> potentiomètre
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,2,0,ADC_CTL_CH1); //Courant
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,2,1,ADC_CTL_CH9); //vitesse
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,2,2,ADC_CTL_CH2); //Température
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,2,3,ADC_CTL_CH3|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END); //Potentiomètre
// positionSin et positionCos sync
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE,0,0,ADC_CTL_CH0|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);
ADCSequenceStepConfigure(ADC1_BASE,0,0,ADC_CTL_CH8|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);
////// Activations des ADC
ADCSequenceEnable(ADC0_BASE,2);
ADCSequenceEnable(ADC0_BASE,0);
ADCSequenceEnable(ADC1_BASE,0);
// Reset des flags d'interuption des ADC
ADCIntClear(ADC0_BASE,2);
ADCIntClear(ADC0_BASE,0);
ADCIntClear(ADC1_BASE,0);
}
// Fonction d'interuption du timer 0
void
Timer0IntHandler(void)
{
// Reset le flag de l'interuption du timer
TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
static int compteurTemps = 0;
adrCompteurTemps = &compteurTemps;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// ADC
// initialise le flag de l'interuption de l'ADC
ADCIntClear(ADC0_BASE,2);
// Déclenche la conversion
ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE,2);
while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE,2,false)){} // attend la fin de la conversion
// Reset le flag de l'interuption de l'ADC
ADCIntClear(ADC0_BASE,2);
// Lecture des données
ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE,2,ADCbuffer);
// Calculs et enregistrement
actualiseEchantillons(courant,NBECH_COURANT);
courant[0] = ADCbuffer[0]*GAIN_COURANT-OFFSET_COURANT;
actualiseEchantillons(v,NBECH_V);
//v[0] = ADCbuffer[1]*GAIN_VITESSE-OFFSET_VITESSE;
v[0] = -1.825101272*((ADCbuffer[1]-1848.246159)*1.510773788/1848.246159);
temp = ADCbuffer[2]*GAIN_TEMP+OFFSET_TEMP;
pot = ADCbuffer[3]*GAIN_POT+OFFSET_POT;
// position, sync
ADCIntClear(ADC0_BASE,0);
ADCIntClear(ADC1_BASE,0);
// déclenche les conversions synchronisées
ADCProcessorTrigger(ADC1_BASE,(0|ADC_TRIGGER_WAIT)); // ADC-1 en attente de déclenchement
ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE,(0|ADC_TRIGGER_SIGNAL)); // ADC-0 en déclenchement global
while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE,0,false)){} // attend la fin de la conversion
// Reset le flag de l'interuption de l'ADC
ADCIntClear(ADC0_BASE,0);
ADCIntClear(ADC1_BASE,0);
// Lecture des données
ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE,0,thetaSinBuffer);
ADCSequenceDataGet(ADC1_BASE,0,thetaCosBuffer);
// Calculs et enregitrement //max (erreur capteur + erreur monAtan) = 0.152 mm
sinus = (thetaSinBuffer[0]*GAIN_SINCOS-OFFSET_SIN)*GAIN_NL_SIN;
cosinus = (thetaCosBuffer[0]*GAIN_SINCOS-OFFSET_COS)*GAIN_NL_COS;
actualiseEchantillons(x,NBECH_X);
x[0] = GAIN_X*monAtan2(cosinus,sinus,3)+OFFSET_X;
compteurTemps++;
test = (float)compteurTemps/TMR0_FREQ;
adrTest = &test;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// Test de fin de timer
HWREGBITW(&LED, 0) ^= 1; // (bit 0 du registre de LED) XOR 1
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, LED);
}
// Main: Initialisation et boucle infinie
int
main(void)
{
////// Set up
// Règle l'horloge sur le cristal à 120MHz
g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_480), CLK_FREQ);
// Permet d'utiliser les virgules flottantes (nombres réels)
FPULazyStackingEnable();
FPUEnable();
// Active le port des diodes
PinoutSet(false, false);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION)){}
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1, 0);
// Autorise les interuptions
IntMasterEnable();
// Configure le timer pour l'échantillonnage
ConfigureTIMER0();
// Configure les ADC
ConfigureADC();
// initialisation des tableaux de stockage des données
initialiseTableau(courant, NBECH_COURANT);
initialiseTableau(v, NBECH_V);
initialiseTableau(x, NBECH_X);
// Lance le timer
TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
// Boucle infinie en parallèle du timer
while(1)
{
}
}
/*********************************************
* These functions are defined in another file
*********************************************/
void actualiseEchantillons(float tab[], int dim){
float temp;
int i;
for(i = dim-1; i > 0; i = i--)
{
temp = tab[i];
tab[i] = tab[i-1];
tab[i-1] = temp;
}
}
void initialiseTableau (float tableau[], int dim){
int i;
for(i = 0; i<dim; i++)
{
tableau[i] = 0.0;
}
}