Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PGMR, CAPTIVATE-FR2633, CAPTIVATE-BSWP
I'm considering a touch sensor using MSP430FR2633.
CAPTIVATE-FR2633 CAPTIVATE-BSWP After purchasing CAPTIVATE-PGMR and checking the operation of the sample, I made a board for MSP430FR2633IDA.
The board is minimal, just an initialization 47kΩ+1nF, SBW (Spy-Bi-Wire), and a power supply capacitor.
With this configuration, VREG output ((approx. 1.5v) is no longer generated.
Texas Instruments Customer Support helped me, and when I removed the 1uF capacitor connected to VREG, 1.5V was output.
Of course, we also confirmed that the same condition exists even if we change the type of CPU chip or capacitor.
However, since there is no capacitor attached to the output, he thought that it would have a negative effect on sensing, so he suggested asking the question here.
Do you know of any good ideas?
------------------------------------------------------------------------------------
MSP430FR2633を使ったタッチセンサーを検討中です。
CAPTIVATE-FR2633 CAPTIVATE-BSWP CAPTIVATE-PGMR を購入してサンプルの動作を確認後、MSP430FR2633IDAの基板を作りました。
その基板は、初期化 47kΩ+1nF と SBW(Spy-Bi-Wire) と 電源用のコンデンサーだけという 最低限のものです。
この構成で VREG出力 ((約1.5v) が発生しない状態になりました。
Texas Instruments Customer Support で対応して頂き 1uFのVREGに接続されているコンデンサーを除去すると 1.5vは出力されました。
もちろん、CPU chip や コンデンサーの種類を変えても 同様の状態であることも確認いたしました。
ただ、出力にコンデンサーがついてない状態ですから センシングに悪影響があると考え、ここで 質問することを提案されました。
何か良い アイデアをご存知ないでしょうか?