buena tarde
Estoy tratando de usar el timer A0 con el msp430f5438a para generar un pwm por las salidas P1.2,3,4,5.
He seguido los ejemplos en los que se utiliza el timer A1 y B, pero no he conseguido hacerlo funcionar.
Podrian indicarme si se puede hacer y como seria.
good afternoon
I'm trying to use the timer A0 whit msp430f5438a to to generate a PWM outputs for P1.2, 3,4,5.
I followed the examples that use the timer A1 and B, but I have not gotten it to work.
They could tell me if you can do and how serious.